SOLUTION_ADAPTER

powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用

SOLUTION_ADAPTER

概要

The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power design.  The graphical interface steps you through the process of selecting the solution to adapt, selecting the relevant options for that solution (like device and control mode), and customizing the solution for your design.

To get started using the Solution Adapter:

  1. Follow the steps on the powerSUITE  page.
  2. Click on the Solution Adapter icon inside powerSUITE. All of the TI kits supported by the powerSUITE framework are displayed here. Select the solution you are interested in.
  3. On the next page, select the options for the solution, such as the device and the control mode, by clicking on the corresponding button.
  4. A dialog box will pop-up asking you to select the location to save the project.
    • Note: This location should reside outside of the controlSUITE file structure.
  5. A project will be created at this location for the solution selected and a GUI page from the project will appear inside CCS which will allow customization of the solution, for example changing the inductance value, changing the capacitance value, changing the build level, etc.
  6. For details on how to use the Solution Adapter with an existing TI development kit, you can refer to the user guide for the development kit and browse to the “Customize Solution Using powerSUITE” section.
  7. If you have questions, feel free to post them on the C2000 E2E Forum
機能
  • Graphical tool for creating digital control loop source code

  • The Solution Adapter Tool is included as part of powerSUITE

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320C28341 200MIPS で、FPU、196KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28342 300MIPS で、FPU、196KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28343 200MIPS で、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28343-Q1 車載対応、200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320C28344 300MIPS で、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28345 200MIPS で、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28346 300MIPS で、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320C28346-Q1 車載対応、300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2801 100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2801-Q1 車載対応、100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28015 60MHz、32KB フラッシュと 8 個の PWM (パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28016 60MHz、32KB フラッシュ、8 個の PWM、CAN 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28016-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ、8 個の PWM、CAN 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2802 64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2802-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28020 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280200 40MHz、16KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28021 40MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280220 Piccolo マイコン TMS320F28023 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280230 32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026 60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28027 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280270 32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28030 60MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28030-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28031 60MHz、64KB フラッシュ、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28031-Q1 車載、64KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032-Q1 車載、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC と CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28034 60MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28034-Q1 車載、128KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035-EP 60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン TMS320F28035-Q1 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28044 100MHz、128KB フラッシュと 16 個の HRPWM (高分解能パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2806 100MHz、64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2806-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28062 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、52KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062-Q1 車載、FPU と 128KB フラッシュと 52KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062F 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062F-Q1 車載対応、90MHz、FPU、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28063 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28064 90MHz、FPU (浮動小数点演算ユニット)、VCU (ビタビ複素数ユニット)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28065 90MHz、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28066 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28066-Q1 車載、FPU と 256KB フラッシュと 68KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28067 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28067-Q1 車載対応、90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28068F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マ TMS320F2808 100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2808-Q1 車載対応、100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2809 256KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2809-Q1 車載対応、100MHz、256KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2810 150MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2810-Q1 車載対応、150MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F2811 150MHz、256KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2811-Q1 車載対応、150MHz、256KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F2812 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2812-Q1 車載対応、150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28232 128KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、100MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28232-Q1 車載対応、100MIPS、128KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28234 256 KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、150MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28234-Q1 車載対応、150MIPS、256KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28235 150MIPS で、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28235-Q1 車載対応、150MIPS、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28332 FPU と 128KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、100MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28333 100MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28334 FPU と 256KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、150MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28335 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28335-Q1 車載対応、150MIPS、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320LF2402A 40MHz、8kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2403A 40MHz、16kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2406A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、100 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2407A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、144 ピン、16 ビット DSP TMS320R2811 150MHz、40KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320R2812-Q1 車載対応、150MHz、40KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV デジタル電源降圧コンバータ・ブースタパック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用 SFRA ソフトウェア周波数応答アナライザ(SRFA)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
POWERSUITE powerSUITE

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ