COMPENSATION_DESIGNER

C2000™ MCU용 powerSUITE 디지털 전원 공급 장치 보상 디자이너 툴

COMPENSATION_DESIGNER

개요

The Compensation Designer is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Compensation Designer allows you to design multiple digital compensators and modify the control loop performance. The Compensation Designer can be invoked in two ways:

  1. Launch Standalone:
    • Download controlSUITE.
    • Navigate to the powerSUITE section of controlSUITE and click on the Compensation Designer icon.
    • To understand how the Software Frequency Response Analyzer and the Compensation Designer work together, a case study is outlined in “Chapter 5: Case Study” of the User’s Guide.
  2. Launch from the Solution Adapter inside powerSUITE:
    • Follow the steps on the Solution Adapter tool page.
    • Double click on the Compensation Designer icon from within the final step of the configuration process.
    • When invoked from within the Solution Adapter tool, the Compensation Designer tool can model the plant based on the power stage parameters specified on the Solution Adapter GUI. This provides initial values for the compensation before running the system in closed loop. Alternatively, measured data from the Software Frequency Response Analyzer can also be used to verify the model and design.
    • For details on how to use the Compensation Designer with an existing TI development kit, you can refer to the user guide for the development kit and browse to the “Customize Solution Using powerSUITE” section
    • For details on the compensation styles available and the exact transforms used refer to “Chapter 4: Compensation Designer” in the User’s Guide.

If you have questions, feel free to post them on the C2000 E2E Forum.

NOTE: Microsoft .Net version 4.5 or later is required to run the compensation designer.

특징
  • Graphical tool for designing a digital compensator
  • Integrates with powerSUITE’s Software Frequency Response Analyzer to measure the actual values of the plant and design a digital compensator accordingly.

  • The Compensation Designer is included as part of powerSUITE

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 C2000 Software Frequency Response Analyzer (SFRA) Library & Compensation Des UG (Rev. A) 2015. 1. 20

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴 SFRA C2000™ MCU용 powerSUITE 디지털 전원 공급 장치 소프트웨어 주파수 응답 분석기
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
POWERSUITE powerSUITE - C2000™ MCU용 디지털 전원 공급 장치 설계 소프트웨어 툴

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.