소프트웨어 프로그래밍 도구
EMBEDDED-PROGRAMMING
SimpleLink™ Wi-Fi® 임베디드 프로그래밍
EMBEDDED-PROGRAMMING
개요
임베디드 CC3120/CC3220 장치가 탑재된 각 제품에는 직렬 플래시 장치도 연결되어 있어야 합니다. 직렬 플래시는 포맷되어야 하며, 최소한 필요한 소프트웨어 업데이트와 추가 기능이 포함된 서비스 팩으로 프로그래밍되어야 합니다. CC3220의 경우 내부 MCU 프로세서에서 실행되는 이진 이미지도 프로그래밍되어해야 합니다. 직렬 플래시 프로그래밍에는 다음과 같은 몇 가지 기존 옵션이 있습니다:
- Uniflash – 이미지 생성 및 프로그래밍을 제공하는 PC 기반 유틸리티입니다. 콘텐츠는 UART를 통해 프로그래밍됩니다.
- 무선 프로그래밍 – 콘텐츠가 네트워크 연결을 통해 전달됩니다. 하지만 이를 위해서는 생산 중에 미리 직렬 플래시를 포맷해야 합니다. 콘텐츠는 호스트 인터페이스(UART 또는 SPI)를 통해 프로그래밍됩니다.
- 산업용 플래시 프로그래밍 – Uniflash를 사용하여 준비된 전체 이미지를 직렬 플래시로 직접 플래싱합니다. 직렬 플래시에 연결된 Simplelink 장치가 없을 때 적용할 수 있습니다. 콘텐츠는 직렬 플래시 SPI 라인을 통해 프로그래밍됩니다.
새로운 임베디드 프로그래밍은 Uniflash의 프로그래밍 기능을 활용하지만 PC가 필요하지 않은 추가 옵션입니다. 고객이 이미지 프로그래밍 툴 및 소스 코드를 활용하여 자체 PC 툴을 구현하거나, 생산 라인에서 외부 프로그래머를 프로그래밍하거나, 제품에 임베드하는 데 참조로 사용할 수 있습니다. 이 툴의 주요 용도는 연결된 PC가 없을 수도 있지만, 대신 프로그래밍을 위한 임베디드 장치(예: MCU, FPGA, DSP 등)가 있는 일부 생산 라인 설정에 사용됩니다. 이 툴은 UniFlash를 대체하지 않습니다. 몇 가지 주요 기능 차이점은 다음과 같습니다.
- Uniflash에는 이미지 프로그래밍 외에도 다양한 기능이 있습니다
- 임베디드 프로그래밍은 부트 로더에 노출된 옵션의 하위 집합만 구현합니다. Uniflash는 모두 사용합니다.
- 임베디드 프로그래밍을 적용하기 전에 이미지를 준비해야 하며, 이 이미지는 Uniflash로만 생성할 수 있습니다.
- 이 임베디드 프로그래밍의 소스 코드는 사용자 지정 구현을 위해 제공됩니다.
다운로드
소프트웨어 프로그래밍 도구
CC3X20EMBEDDEDPROG — Embedded Programming for CC3120 & CC3220
CC3X20EMBEDDEDPROG — Embedded Programming for CC3120 & CC3220
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기