影響嵌入式處理技術未來的 3 個趨勢

嵌入式處理技術的未來會是什麼樣貌?

7 4 月 2023 | 技術與創新

嵌入式處理技術的未來會是什麼樣貌?

從技術角度來看,嵌入式系統具有更高的能源效率,有助於節約能源、使電子產品更加環保。此技術能實現更沉浸式的人機互動,並融入周圍環境,例如更先進的自主機器人執行任務和提高便利性。這些系統將能夠擷取、分析和回應不斷增加的數據量。而讓這項不斷革新的技術普及,並使更多人能得益於這項進步的成果,也是相當重要的事情。

要讓這個未來成真,嵌入式處理器就要再進化。他們需要在降低耗電量的同時提供更多智能功能,而且價格要夠親民、具有更多整合式零組件,並能得到直接、嵌入式軟體和工具的支援。

根據我們在產業中看到的、和我們從客戶那裡聽到的情況,三種趨勢脫穎而出,成為全方位嵌入式處理產品組合應提供的關鍵功能:

1. 更多整合式感測功能

越來越多的需求,是需要收集更多我們周遭的一切數據,並尋找創新方法來使用它們。

例如,在智慧城市中,能源管理系統可以使用數據來監測和控制建築的能源使用情況,有助於減少浪費並降低使用成本;此外,還可以將智能加入到公共安全系統中以偵測和回應緊急狀況,確保我們的城市安全無虞;而在智慧家居中,連線產品的生態系統可以改善居民的用電量、舒適度和安全性。以上種種,加上需要使用更多永續且可再生能源升級電網基礎設施,嵌入式智慧與即時數據一起運作的價值才剛開始體現。

將感測和嵌入式智慧整合到這些系統中的能力,是我們在開發全新微控制器產品組合時的首要考量重點。我們的目標是為設計人員提供一種無需額外的零組件,就可增強其系統的感測功能,並整合更多類比功能以簡化系統內的感測電路開發。無腔煙霧偵測器就是讓這種整合程度發揮影響的一個例子,其中 MSPM0 微控制器可用更小的外形尺寸更快速偵測煙霧。

2. 為每個嵌入式系統提供人工智慧

無論是即時監控住家和辦公大樓的智慧型安全攝影機,亦或改造現代工廠裝配線的自主機器人,為每個系統增添智能儼然成為一種常態。隨著對自動化 (尤其是智慧型自動化) 的需求越來越大,設計工程師正在將更多特性和功能應用到系統中,這些系統需處理不斷增加的數據量,據以做出智能決策並快速回應。

邊緣智慧將成為智慧型自動化系統的核心。這表示感測器能夠擷取數據、在附近進行計算,並用以進行更安全、快速和可靠的處理。

舉個例子:想像一下,若在工廠架設攝影機,持續監查設備以偵測和預測機械故障,並將區域網路外的數據傳送到雲端,待進行處理和分析後,再據以決定停止裝配線,則可能會損害裝配線的品質和處理量,同時也會使總成本變高;而透過整合邊緣智慧,就可以在必要時瞬間停止組裝製程。

傳統上,成本和功率的制約限制了設計人員可以為邊緣帶來的智能量。因此,我們在開發 AM6xA 視覺處理器系列時,提供了在通用開發環境下,省電且實惠的處理選項,以因應這項挑戰。

這些處理器適合嵌入式視覺應用,例如為自動化商店配備智慧型攝影機,而這些攝影機可以在消費者放入購物車的產品中,識別出哪些是可以拿了就走的產品

3.簡單易用可讓設計人員加快上市速度

隨著客戶面臨將新產品和創新產品盡快導入市場的挑戰,對於支援嵌入式系統的需求也在加速上升中。我們的客戶需要快速且可靠地創造差異化功能,並靈活因應不斷變化的市場情況和客戶喜好。

嵌入式處理產品組合和支援的生態系統,必須容易用於設計,並提供穩健運行的支援來滿足客戶所有嵌入式需求,進而縮短上市時間,並允許設計人員花更多時間在創新上。這就是為什麼我必須加強本公司對產業標準和開放式原始碼軟體、社區開發平臺和統一軟體開發環境的使用。這些資源使我們的客戶能夠利用該領域專家的知識和經驗,以更高效率進行設計,並以極快的速度將產品導入市場。隨著我們不斷創新,讓工程師能更輕鬆在任何系統中加入智慧技術,採用率將會加速提升,我們對客戶的價值也會顯著增加。

對於嵌入式處理技術的未來、這些技術轉化成現實的新產品組合,以及我們的客戶將解鎖建造美好世界的新方法,我個人感到相當興奮,且信心十足。

相關公司部落格貼文

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗
20 Feb 2026 | 技術與創新

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗

音訊讓我們的生活更豐富、更具個人特色,甚至更安全。加上半導體技術的助攻後,還能創造哪些無限可能?

測試精度
16 Feb 2026 | 技術與創新

測試精度

半導體的進步如何推動測試設備的突破

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式
31 Dec 2025 | 技術與創新

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式

更安全的系統、更精巧的裝置以及更普及的 AI,將共同塑造明日的科技樣貌

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.