邊緣 AI 如何提升日常體驗

邊緣 AI 可讓嵌入式裝置更有效率地使用感測器資料,並改善我們的日常體驗

8 11 月 2024 | 技術與創新

在生活當中,我們會用到各種不同的產品:使用空調降低室內溫度,駕駛車輛往返不同地點,或利用太陽能板產生電力。儘管這些產品與我們的生活已密不可分,但如果我們能改善使用者體驗,讓產品不僅成為我們生活的一部分,還更進一步提升生活品質,又會為我們帶來什麼影響呢?您的 HVAC 系統可能具備智慧功能,會告訴您何時需要更換濾網,才能讓空調有效運作,讓您在整個夏天都能保持室內涼爽。

各種應用產品會利用神經網路邊緣人工智慧 (AI),在事件發生之處 (即稱為邊緣),解析資料並改善產品,提升使用者體驗。工程師能設計與使用資料,訓練神經網路演算法,然後在嵌入式裝置上執行這些演算法來解決問題。將邊緣 AI 整合到我們日常使用的應用產品中,可改善我們的生活,讓我們天天使用的產品變得更好用、安全且永續。

現今,許多人想到「智慧型」裝置時,他們通常會直接想到利用無線連線並將資料儲存在雲端以進行決策。但連線裝置並不一定就是智慧型裝置。邊緣 AI 可在更接近資料來源的地方發揮運算能力,讓決策可以在裝置的周邊而非雲端進行。如此一來就能降低延遲、提升電源功率,並提高穩固性與資料安全,進而加快決策速度。

以智慧住宅監控攝影機為例。若您想偵測後院的物體是貓還是陌生人,使用雲端 AI 就需要將資料傳送至雲端處理,然後再傳送回來做決定。這不僅需要很長的時間,而且還格外耗電。高度整合的嵌入式裝置在邊緣進行決策時,會在資料現場執行神經網路,因此能減少耗電量,還能可提升安全性與隱私性。

利用邊緣 AI 因應未來需求

邊緣 AI 具備改變我們與電子產品互動方式的潛力,讓電子產品的反應變得更快、更有效率且更安全。在靠近收集資料的本地執行 AI 演算法,可加快決策速率。正因如此,在邊緣做出決策有可能挽救生命。如今,電子產品不需要用到雲端資源就能在本地響應。您在開車時,視覺處理器會搭配雷達偵測技術持續監控周遭環境,幫助您的愛車在遇到障礙物時快速做出系統決策,或提升自主性。

工廠中,邊緣 AI 可啟用馬達故障偵測。在馬達故障對整個系統造成損壞之前,搶先攔截馬達故障資訊,進而識別預防性維護模式,讓工廠運作變得更可靠、更有效率且更具成本效益。

隨著邊緣 AI 功能的演進,以及與之搭配的應用程式變得更加智慧且更緊密連結,就能更加融入人類的生活。例如,空調可使用雷達偵測您在家中的位置,並調整氣流送到您所在位置,提高居家能源使用效率。或者雷達感測可能會在有人進入您的客廳時開啟和關閉電視。

隨著邊緣 AI 的決策速度變得更快且更有效率,我們就能策略性地運用我們擁有的資源,並做出更明智的決策。具備邊緣 AI 功能的太陽能板可偵測故障、偵測功率突波並在系統燒起來前將其關閉,進而提升安全性,促進再生能源的推廣。邊緣 AI 可輔助我們進行決策,確保我們的安全並提升所使用系統的效率,同時推動我們邁向更加永續的未來。

增加更多更智慧的資源

隨著我們在越來越多應用中看到邊緣 AI 的身影,我希望所有工程師無論自身與 AI 相關的專業知識或經驗有多少,都能輕鬆方便地運用 AI。在我的工作中,我率領團隊為客戶提供所需的軟體和硬體工具。本公司致力於開放原始碼並開發易於使用的軟體,讓程式設計師能夠運用自己的資料,為自身系統賦予有用的智慧功能。

我們相信半導體可讓電子產品變得更加平價,進而打造更美好的世界。這樣的熱情並非一時興起。我們具備近 50 年的數位訊號處理技術,從執行語音和音效的高效率數學運算功能開始發展,讓我們能夠解決越來越複雜的各種大型問題。我們在訊號處理方面具備豐富經驗,因此能不斷拓展產品組合,不論邊緣 AI 應用程式需要的處理能力為何,我們都能以可擴充的硬體裝置實現創新。我們也提升了嵌入式處理器的整合程度,讓它變得更加平價。我們的客戶可輕鬆運用邊緣 AI,實現真正的智慧應用。我們在邊緣 AI 所做出的所有貢獻都是為了實現快速且有效率的決策,讓世界變得更加安全且永續。 

隨著技術進步,應用程式只會更進一步地採用邊緣 AI。過去幾年,我們見證系統變得越來越精密,而我們也在其中推波助瀾。我期望邊緣 AI 能成為新方向的啟明星,輔助我們的生活,並讓決策變得更容易。

回想我們在 50 年前的景況和如今成果,我很期待見證我們如何運用如今的創新成果實現未來的邊緣 AI。

部落格撰文者:本公司嵌入式處理資深副總裁 Amichai Ron。 

相關公司部落格貼文

重新定義通勤:先進的音響技術改變您的駕駛體驗
03 Jan 2025 | 技術與創新

重新定義通勤:先進的音響技術改變您的駕駛體驗

從環繞聲到噪音消除,我們公司已爲汽車音響的未來做好準備

擁抱機器人技術:造福社會的創新之舉
03 Jan 2025 | 技術與創新

擁抱機器人技術:造福社會的創新之舉

無論在產業還是個人層面,機器人正在影響我們的日常生活,使之更加美好

工業技術走入日常: 改善生活的隱形技術
12 Dec 2024 | 技術與創新

工業技術走入日常: 改善生活的隱形技術

為何對於實現更永續、便利且安全的生活而言,工業應用不可或缺

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.