德州儀器擴大氮化鎵 (GaN) 半導體的內部製造作業 將自有產能提升至四倍

日本會津廠使用現今最先進的GaN製造技術,現已成為德州儀器第二座完整生產GaN功率半導體產品組合的工廠

24 10 月 2024 | 製造

新聞重點:

  • TI在日本開始GaN製造作業,結合美國與日本工廠的產能,使其製造GaN的自有產能增加至四倍。
  • TI的GaN功率半導體已進入生產,且現已上市。
  • TI提供最節能、可靠與高功率的最廣泛的整合式GaN功率半導體產品組合,支援終端產品應用。
  • TI已成功在12吋晶圓上進行GaN製造的試行作業

(台北訊 2024 年 10 月 25 日) –德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日宣布已開始在日本會津的工廠生產氮化鎵 (GaN) 功率半導體。隨著會津廠進入生產,加上位於德州達拉斯的現有GaN製造作業,TI 現針對GaN功率半導體的自有產能可增加至四倍之多。

TI 的技術與製造資深副總裁Mohammad Yunus表示:「以超過十年的GaN晶片設計與製造專業知識,我們已成功驗證 8吋GaN技術,並在會津展開量產;這是現今擴充性最高且最具成本競爭力的GaN製造技術。這個里程碑使我們擁有更多的GaN晶片自有產能,並在 2030 年前將內部製造的比率提升至95%以上,同時也讓我們可從多個TI據點進行採購,確保整個高功率、節能半導體GaN產品組合的可靠供應。」

 

GaN技術的強大優勢

GaN做為矽的替代方案,這款半導體材料可在許多領域中提供優勢,包括節能、開關速度、電源解決方案尺寸與重量、整體系統成本,以及在高溫與高壓條件下的性能等。GaN晶片可提供更高的功率密度,也就是在更小的空間提供更多功率,使其能應用於筆記型電腦或行動電話的電源轉接器,或是更小、更節能的加熱與空調系統和家用電器馬達

現在,TI提供最廣泛的整合式GaN功率半導體產品組合,從低電壓到高電壓都包含在內,藉此實現最為節能、可靠且具高功率密度的電子產品。

TI 的高電壓電源副總裁Kannan Soundarapandian表示:「利用GaN,TI就能更有效率地在小巧的空間中提供更高效的功率,這也是推動我們眾多客戶創新的主要市場需求。諸如伺服器電源、太陽能發電和AC/DC轉接器等系統的設計師正面臨必須要減少功耗並提升能源效率的挑戰,他們對於TI高性能GaN晶片可靠供應的需求也與日俱增。TI的整合式GaN功率級產品組合讓客戶可實現更高的功率密度、提升易用性,並降低系統成本。」

此外,憑藉TI的專利矽基氮化鎵製程、經過超過 8,000 萬小時的可靠性測試,並具備整合式保護功能,TI的GaN晶片能確保高電壓系統安全無虞。

 

現今市面上最先進的GaN製造技術

TI的新產能使用現今市面上最先進的設備來製造GaN晶片,因此可提升產品性能與製程效率,同時還能提供成本優勢。

另外,在TI持續擴展的GaN製造作業中,採用了更先進且有效率的工具,不但可生產更小的晶片,還能進一步封裝更多功率。這項創新設計可使用較少的水、能源和原物料進行製造,而使用GaN晶片的最終產品亦可享有相同的環境效益。

 

針對未來進展進行調整

TI增加GaN製造規模的性能優勢使其可將GaN晶片提升至較高的電壓,從 900伏特開始,隨著時間推移增加至更高的電壓,藉此進一步推動機器人、再生能源和伺服器電源等應用的能源效率與尺寸創新。

此外,TI的擴大投資包含於今年稍早在12吋晶圓上成功進行GaN製造的試行作業。TI持續擴大的GaN製程技術可以完全轉換至12吋晶圓上,讓其能隨時根據客戶需求進行調整,並在未來移轉至透過12吋技術進行生產。

 

負責任與永續製造的承諾

擴大GaN技術的供應與創新是TI展現其負責任與永續製造承諾的最新範例。TI承諾在 2027 年前於美國業務營運中100% 採用再生能源,並於 2030 年前於全球營運中達到100%再生能源採用率。

進一步了解GaN和TI製造:

 

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽 TI.com

SOURCE Texas Instruments

日本會津廠使用現今最先進的GaN製造技術,現已成為德州儀器第二座完整生產GaN功率半導體產品組合的工廠,實現電子產品更輕巧節能。

德州儀器現在於自有的第二家工廠生產GaN功率半導體,滿足市場對高功率晶片日益增長的需求。

德州儀器員工檢查完成的GaN晶片,這些晶片能實現節能、可靠和高功率密度的終端產品。

相關新聞稿

德州儀器位於德州謝爾曼的最新300-mm 半導體製造廠正式投產
09 Jan 2026 | 製造

德州儀器位於德州謝爾曼的最新300-mm 半導體製造廠正式投產

這座最先進的晶圓廠每日可生產數千萬顆晶片,廣泛應用於幾乎所有電子裝置

德州儀器於馬來西亞麻六甲啟用第二座封裝與測試廠區
18 Nov 2025 | 製造

德州儀器於馬來西亞麻六甲啟用第二座封裝與測試廠區

新廠區與現有廠區相連,預計每年將封裝與測試數十億顆晶片

德州儀器宣佈將於美國投資超過600億美元 用於製造數十億個半導體
25 Jun 2025 | 製造

德州儀器宣佈將於美國投資超過600億美元 用於製造數十億個半導體

美國領導企業包括蘋果(Apple)、福特(Ford)、美敦力(Medtronic)、輝達(NVIDIA)及太空探索技術公司(SpaceX)正強化與TI的合作關係,以開啟美國創新的新時代。

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.