全新TI MCU可實現邊緣AI和領先業界的即時控制 以提升系統效率、安全和永續性

 

27 11 月 2024 | 產品與技術

新聞焦點:

  • 全新C2000™ MCU TMS320F28P55x系列具備整合式邊緣人工智慧(AI)硬體加速器,可實現更敏捷的即時控制功能,且故障偵測準確度高達99%。
  • 新款 F29H85x系列採用最新64位元C29核心,即時控制性能高於目前世代的兩倍以上,且將達到汽車安全完整性等級(ASIL)D和SIL 3等級。

(台北訊2024年11月27日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出兩款全新即時微控制器系列,為工程師提供更多進步的功能,使其在汽車和工業應用領域實現更智慧、安全的處理作業。TI的C2000™ MCU TMS320F28P55x系列為業界首款具備整合式神經處理單元(NPU)的即時微控制器產品組合,可實現高度準確、低延遲的故障偵測。F29H85x系列採用TI新款64位元C29數位訊號處理器核心建置而成,可提供具備整合式安全和資安功能的先進架構。更多詳細資訊請參閱ti.com/TMS320F28P550SJti.com/TMS320F28P559SJ-Q1ti.com/F29H850TUti.com/F29H859TU-Q1

TI嵌入式處理資深副總裁Amichai Ron表示:「工程師想方設法,以設計更為節能、決策速度更快的汽車和工業應用。這也使得市場持續增加某些需求,包含擴充性更高的處理能力、更大的記憶體,以及晶片內建資安措施。數十年來,我們的C2000 MCU持續幫助製造商測量和處理現實世界的數據資料。今天,我們在C2000產品組合中強化即時性能和邊緣AI,使工程師得以解決更複雜的問題,並將系統效率、資安與永續性提升到更高的境界。」

 

透過邊緣AI賦能的MCU,推動更聰明、高效的系統

現今工程師在設計系統時所面臨的挑戰,包括如何使這些系統即時做出準確、智慧的決策,以執行如在太陽能與儲能系統中進行電弧故障檢測,或是預測行維護中的馬達軸承故障檢測的功能。TI全新的C2000™ TMS320F28P55x系列是業界首款具備整合式神經處理單元的即時 MCU,可透過即時處理功能確保性能一致,進而滿足前述的挑戰。

TMS320F28P55x系列中的NPU可減輕主要CPU執行神經網路模型的負擔,因此相較於軟體實作,降低五至十倍的延遲,實現更快且準確的決策作業。此外,在整合式NPU上運行的模型可透過訓練,學習並適應不同的環境,並用以協助系統故障偵測,準確度超過99%,進而在邊緣以更充分的資訊做出決策。TI完整的AI工具鏈包含已進行過優化、測試的特殊應用模型,幫助任何經驗的工程師都能輕鬆駕馭AI模型開發程序。

若要進一步了解支援AI的即時控制應用,請閱讀技術文章:透過邊緣AI賦能的MCU,提升即時控制系統中的系統故障偵測功能

 

先進的安全與資安功能 實現領先業界的即時控制器性能

設計師越來越需要一款具備更多快閃記憶體、更強大的運算能力,且功能更具整合性的單一MCU。隨著汽車從離散式解決方案轉移至整合式解決方案,動力系統中的單一晶片能夠處理多種運算和內務處理功能,前述需求更加明顯。TI新的C29核心採用64位元架構,所提供的即時訊號鏈性能是C28核心的兩倍以上。

F29H85x系列具備全方位的診斷和錯誤檢查機制,專為符合國際標準化組織26262和國際電工委員會61508汽車與工業安全標準所設計,且等級高達ASIL D和SIL 3。這些MCU也可提供網路安全功能,並且具備完全隔離的硬體安全性模組,可保護系統免於遭受未經授權的存取與網路威脅。另外,TI的自定義安全和資安單元可提供執行階段安全與資安功能,且無需犧牲性能,其使用先進的情境感知記憶體保護單元,可針對CPU作業進行硬體隔離,無干擾之餘,更具備自我測試程序。

進一步了解TI如何協助工程師解決處理與安全設計挑戰,請閱讀文章:以創新 C29 核心打造的 MCU 如何提升高電壓系統的即時性能

 

封裝、供貨狀況與定價

  • TMS320F28P550SJ和TMS320F28P559SJ-Q1目前在ti.com/C2000限量供應預生產版本,而F29H850TU和F29H859TU-Q1訂於 2024 年底上市。
  • 提供多種付款和運送選項。
  • 評估模組將包含其中。

 

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

C2000TM為德州儀器的商標。所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展
09 Mar 2026 | 產品與技術

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展

TI的即時控制、感測與電源產品組合結合NVIDIA技術,推動更安全的人形機器人開發

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.