德州儀器簽署初步協議,將獲《晶片與科學法》16億美元補助以用於德州和猶他州半導體製造

補助資金以及估值60億至80億美元的投資稅收減免,將幫助TI提供具有地緣政治可靠性的12吋類比和嵌入式處理半導體產能

28 8 月 2024 | Manufacturing, 2024
  • 根據《晶片與科學法案》,美國商務部提議為TI提供高達16億美元的補助資金,支持其在德州和猶他州興建的三座12吋半導體晶圓廠。
  • TI預計將從美國財政部獲得約60億至80億美元的投資稅收減免,用於合格的美國製造業投資。
  • TI亦預計將獲得1,000萬美元的勞動力發展資金,其將為TI創造2,000多個新的工作機會,另外也將為建築、供應商和相關產業創造數千個就業機會。

台北訊(2024 年 8 月 26 日)– 德州儀器(TI)已與美國商務部簽署一份初步協議,根據《晶片與科學法案》向TI提供最高達16億美元的資金補助,支持其正於德州和猶他州興建的三座12吋晶圓廠。此外,TI預計將從美國財政部獲得約60億至80億美元的投資稅收減免,用於合格的美國製造業投資。直接補助加上所估計的投資稅收減免,將幫助TI提供具有地緣政治可靠性的關鍵類比和嵌入式處理半導體供應。

德州儀器總裁暨執行長Haviv Ilan表示:「歷史性的晶片法案正在提高美國的半導體製造能力,讓半導體生態系統更為強大且更具韌性。TI一方面擴大在美國的12吋製造業務,同時則透過投資進一步強化TI在製造和技術方面的競爭優勢。我們計劃到2030年將自有產能提高到95%以上,並且建立具地緣政治可靠性的12吋晶圓產能,以提供我們的客戶在未來幾年需要的類比和嵌入式處理晶片。」

建立具地緣政治可靠性的類比和嵌入式處理晶片產能

自90多年前成立以來,TI持續推動技術發展,率先完成真空管到電晶體,再到積體電路的轉變。目前,TI是美國最大的類比與嵌入式處理半導體製造商,從具備先進安全和智慧系統的汽車,到關乎生命的醫療設備,以及使家庭更安全、更有效率的智慧電器,TI的晶片幾乎在所有類型的電子產品中都不可或缺。

根據晶片法案所提供的直接補助,將支援TI直至2029年超過180億美元的投資,這將成為TI更廣泛的製造業投資中的一部分。這筆資金將支援三座新晶圓廠的興建,其中兩座位於德州Sherman(SM1 和 SM2),另一座則位於猶他州Lehi (LFAB2),具體內容包括:

  • 建設SM1無塵室及進行首批生產的產線;
  • 建設LFAB2無塵室以進行首批生產;
  • 建設SM2廠房。

這些互連的多晶圓廠據點將受益於基礎設施、人才和技術共享,以及強大的供應商和社區合作網路。這些據點將生產 28nm 至 130nm 技術節點半導體,為TI廣泛的類比和嵌入式處理產品提供其所需的最佳化成本、效能、功耗、精確度和電壓等級。

美國商務部長Gina Raimondo表示:「藉由拜登政府對TI這家具備現代與成熟製程節點晶片生產的全球領導者所進行的投資,我們將協助確保這些基礎半導體在美國經濟各領域的供應鏈安全,同時這項投資也為德州和猶他州創造數以萬計的就業機會。晶片法將大幅強化美國的技術和創新,提升國家安全性。而TI預計將成為拜登政府振興美國本土半導體製造和開發的重要角色。」

建立更強大的勞動力

長期以來,TI持續協助員工建立長期、成功的職業生涯,並也在投資培養未來的勞動力。TI將在德州和猶他州興建三座新工廠,創造多達2,000個工作機會,另外也將為建築、供應商和支援產業提供數千個間接就業機會。

德州州長Greg Abbott:表示「我們很榮幸能與德州儀器合作,在Sherman建造新的半導體晶圓廠,使德州成為半導體產業最興盛的州。德州儀器在德州發明了微晶片,更選擇達拉斯、Richardson和Sherman為TI半導體晶圓廠的所在地,我們倍感榮幸。透過這個最新的專案,TI正在延續其在德州90多年的歷史,同時為德州人創造數千個高薪的職位,研發至關重要的技術。」

美國參議員John Cornyn表示:「透過投資半導體製造業,我們得以保護這個易受影響的供應鏈,提升國家安全和全球競爭力並為德州人創造新的工作機會。這些資源將使德州儀器推動晶片製造能力,並幫助美國在極其重要的半導體產業中取得領導地位,我期待在未來幾年看到更多由德州所主導的進展成果。」

為了培育符合未來需求的勞動力,TI正在提升現有員工的技能、增加實習機會,並打造重點培養電子和機械技能的培訓計劃。TI與全美40所社區大學、高中和軍事機構建立了緊密的合作關係,以培養未來的半導體人才。

猶他州州長Spencer Cox表示:「德州儀器不斷擴大其在Silicon Slopes的製造業務,進一步深化猶他州對半導體技術的影響力。此次的半導體製造投資不僅創造了更多工作機會,也重建美國本土的供應鏈。」

美國參議員Mitt Romney表示:「此次晶片資助,將進一步支援德州儀器在猶他州Lehi興建晶圓廠的投資,並促使猶他州在美國國防和經濟發展中扮演著重要角色。身為《晶片與科學法案》的發起人,因為有該法案,才實現今日的發表。為了在世界舞台上競爭,我們必須持續促進創新、培養科學人才,並擴大國內研究。德州儀器持續擴展業務,有助於美國在對國家安全和經濟至關重要的晶片領域更加自立。

以永續發展的方式製造

TI長期致力於負責任的永續製造和環境管理。為實現這項承諾,TI不斷投資其製程和設備,以減少能源、材料和水的消耗,及溫室氣體(GHG)的排放。

除了TI的12吋晶圓廠將完全採用再生能源電力,此外,TI所有全新12吋晶圓廠的設計皆符合建築認證的結構效率與永續性之最高評等,也就是能源與環境設計領導認證LEED v4金級認證。TI的12吋製造設施在減少浪費,以及改善每顆晶片的耗水和耗能方面皆具有優勢。

TI半導體在減少環境影響方面發揮關鍵作用,協助客戶打造更小巧、更高效且更具成本效益的技術解決方案,進而推動電氣化領域的持續創新和再生能源的擴大使用。

進一步瞭解:

前瞻性聲明

此含前瞻性聲明的新聞稿旨在滿足1995年私人證券訴訟改革法案制定的安全港條款。通常可由TI或其管理階層以「相信」、「期望」、「預期」、「預見」、「預測」、「預估」等用語,或其他類似意思的措辭或說法,來判斷此類前瞻性聲明。同樣地,本文說明TI商業策略、前景、目標、計畫、意向或目的陳述,也屬於前瞻性聲明。此類前瞻性聲明存在一定的風險和不確定性,可能會導致實際結果與前瞻性聲明中內容有顯著差異。如需查看對這些因素的詳細討論,請參閱TI提交給美國「證券交易委員會」的10-K表格中2023 年年度報告風險因素討論。本文件中的前瞻性聲明均截至發稿日為止。本公司無義務更新本新聞稿前瞻性聲明以反映後續事件或情況。如果我們更新任何前瞻性聲明,不應推斷我們將對該聲明,以及其他任何前瞻性聲明進行其他更新。

相關新聞稿

TI 推出全新可編程邏輯產品組合,協助工程師在數分鐘內將概念轉換為產品原型
07 Nov 2024 | 2024

TI 推出全新可編程邏輯產品組合,協助工程師在數分鐘內將概念轉換為產品原型

全新可編程邏輯裝置(PLD)和無程式碼(No-Code)設計工具降低工程設計複雜性,並減少電路板尺寸、時間和成本。

德州儀器擴大氮化鎵 (GaN) 半導體的內部製造作業 將自有產能提升至四倍
24 Oct 2024 | 製造

德州儀器擴大氮化鎵 (GaN) 半導體的內部製造作業 將自有產能提升至四倍

日本會津廠使用現今最先進的GaN製造技術,現已成為德州儀器第二座完整生產GaN功率半導體產品組合的工廠

TI 推出史上最小 DLP® 顯示控制器,使 4K UHD 投影機可隨時隨地呈現震撼畫面
19 Sep 2024 | 產品與技術

TI 推出史上最小 DLP® 顯示控制器,使 4K UHD 投影機可隨時隨地呈現震撼畫面

推出一款新型顯示控制器,實現有史以來體積最小、速度最快和功耗最低的 4K 超高解析度 (UHD) 投影機。

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.