優點
不受國家/地區和貨幣影響
- 僅需以偏好貨幣申請一次,即可在 TI store 使用合格信用額度,以超過 15 種貨幣於 140 多個國家/地區進行採購
統一的採購體驗
- TI store 及未交貨訂單客戶享有同一套信用額度和自助服務功能,不論任何訂購方法皆可適用:API、網路或未交貨訂單下單。
透過 myTI 儀表板安全且快速申請
- 利用公司帳戶設定來預先填入資訊並安全上傳您的文件,並透過提供鄧白氏 D-U-N-S® 編號加快您的申請。
即時監控您的信用帳戶
- 檢視您的信用額度使用資訊,以快速輕鬆地申請提高信用額度,並取得逾期發票的即時資訊和通知,以及下單時的整合信用額度檢查。
豐富的自助服務功能
- 檢視和下載您的發票和帳戶對帳單,申請開立發票並根據需要設定自動交付、未使用資金、匯款偏好的喜好設定。
無縫整合的客戶支援
- 提供完整的常見問題解答和方便的上線套件以支援廠商設定,包括 WW 銀行和稅務資訊,以及下訂單前後的全天候客戶支援。
文件
設定資訊
TI LOC 申請
- 公司帳戶的管理員和/或財務成員可以提交以申請信用額度的表單。
- 由多個步驟組成,必須完成這些步驟才能提交申請。
- 如果使用者希望儲存任何變更並稍後提交,則可以儲存其申請的草稿。
發票儀表板
- 收集公司帳戶的所有財務發票和貸項通知單,包括其詳細資訊,以告知客戶發票何時到期。
- 使用者可以將檢視下載為 Excel 格式。
- 可下載帳戶對帳單,提供目前未結發票的快照。
- 匯款範本可從發票儀表板下載。
使用 TI 信用額度結帳
- 管理員、採購員和財務人員可以使用任何地區和可用貨幣組合的 TI 信用額度進行採購。
- 在付款步驟中,若公司帳戶已獲得 TI 信用額度核准,則 TI 信用額度將顯示為付款選項。
- 公司帳戶中的管理員、採購員及財務人員角色可以使用 TI 信用額度作為付款方式,在網路結帳時建立並儲存新的設定檔。
匯款偏好設定
- 可從 myTI 儀表板存取。
- 允許管理員和財務人員角色設定公司帳戶的匯款偏好設定。
- 決定 TI 信用額度發票的清算方式。
發票傳送設定
- 可從 myTI 儀表板存取。
- 允許管理員和財務人員角色訂閱自己或公司中的其他人員,以定期接收所有未付款財務發票的帳戶對帳單。
- 客戶最多可輸入 3 個電子郵件地址以接收帳戶對帳單。
常見問題解答
信用額度 FAQ
如何提高信用額度?擔任管理員或財務人員角色的人員可以申請提高信用額度。有幾種方法可以做到這一點:
- 前往「訂購」下的「TI 信用額度」,按一下灰色利用率列中的「申請提高信用額度」連結。
- 前往「訂購」下的「付款方式」,按一下「信用額度狀態與利用率」。在「TI 信用額度」頁面上,按一下灰色利用率列中的「申請提高信用額度」連結。
如何使用 TI 信用額度進行採購?當您的公司帳戶獲得 TI 信用額度核准後,利用率列中的信用額度狀態將顯示為「活躍」。在結帳過程中,您可以選擇 TI 信用額度作為付款方式。
凡是擔任管理員、財務人員或採購員角色的人員,均可使用任何可用地區和貨幣組合的 TI 信用額度進行採購。公司帳戶的成員不能使用 TI 信用額度進行採購。如果需要該存取權限,則應將成員變更為採購員角色。
如何將我的 TI 信用額度轉換為其他貨幣?一旦獲得核准,您的 TI 信用額度將以等值的美元金額建立。在「TI 信用額度」頁面的灰色利用率列中,從下拉式選單中選擇一種貨幣。灰色利用率列中顯示的所有值都將使用 Bloomberg™ 即期匯率轉換爲所選的貨幣。
如何管理我的信用額度?前往「訂購」下的「TI 信用額度」,使用者可以在「TI 信用額度」頁面上的灰色利用率列快速查看您的信用額度利用率快照。只有在公司帳戶獲得 TI 信用額度核准後,才能看見此灰色列。您也可在狀態表中查看信用額度申請與提高信用額度申請的記錄。
凡是擔任管理員、財務人員或採購員角色的人員,均可存取狀態和利用率資訊。但是,某些動作僅適用於管理員和財務人員角色。公司帳戶的成員無法存取該資訊。如果需要該存取權限,則應將成員變更為採購員角色。
申請 FAQ
如何申請 TI 信用額度?擔任管理員或財務人員角色的人員,可以提交申請 TI 信用額度。執行方法如下:
- 登入您的 myTI 公司儀表板。
- 在「訂購」下,選擇「付款方式」。
- 從 TI 信用額度付款卡或任何編輯連結按一下「立即申請」以編輯申請。
- 完成編輯後,按一下「提交」。若要儲存任何變更並在稍後提交,請按一下「另存爲草稿」。
- 提交申請後,可以前往「TI 信用額度」頁面查看申請狀態。
申請狀態代表什麼?以下是 TI 信用額度申請的目前狀態定義:
- 「草稿」表示申請已啓動,並透過按一下「另存爲草稿」建立草稿。
- 「撤回」的申請表示該申請已被使用者撤回。
- 「已提交」的申請表示已提交審核。
- 「審核中」的申請表示該申請正在進行審核。
- 「需要修訂」的申請表示該申請已發還使用者進行修訂。
- 「拒絕」的申請表示該申請已遭拒。如果您符合條件,可以重新提出申請。
- 「已核准」的申請表示 TI 信用額度已獲得核准。
申請 LOC 需要準備什麼?可以透過新增鄧白氏 (D&B) 提供的資料環球編碼系統 (DUNS™) 編號來提交申請。如果客戶沒有 DUNS 編號,則需要在表格中提供其他資訊和財務資訊,並能夠上傳證明文件。
我可以取消或變更已提交的申請嗎?如果您想在提交申請後取消或進行任何變更,您可以在狀態為「草稿」或「已提交」時撤回申請。
發票 FAQ
如何管理我的 TI 信用額度發票?請前往「訂購」下的「財務發票」,此儀表板集中了公司帳戶的所有財務發票和貸項通知單,並提供到期發票的詳細資訊。
- 若您想以 PDF 格式下載發票,您可選擇發票並按一下左下角紅色的「下載」按鈕。
- 按一下「下載 Excel」可以下載發票儀表板。
- 按一下「下載目前帳戶對帳單」可下載所有未結發票的對帳單。
- 您可以按一下「下載匯款範本」下載匯款範本。
凡是擔任管理員、財務人員或採購員角色的人員,均可存取發票儀表板。但是,某些動作僅適用於管理員和財務人員角色。公司帳戶的成員無法存取該資訊。如果需要該存取權限,則應將成員變更為採購員角色。
如何設定匯款偏好?請前往「公司帳戶」下的「匯款偏好」,匯款偏好會決定 TI 信用額度發票的清算方式。您可選擇「按發票付款」或「先進先出」來清算 TI 信用額度的發票。
凡是擔任管理員或財務人員角色的人員,均可存取匯款偏好設定。
如何接收對帳單?請前往「公司帳戶」下的「帳戶對帳單」,您最多可以在公司中輸入 3 個電子郵件地址,以定期接收所有未付財務發票的帳戶對帳單。
凡是擔任管理員或財務人員角色的人員,均可存取對帳單。
如何收到我的 TI 信用額度訂單發票?請前往「公司帳戶」下的「發票傳送」,您最多可以在公司中輸入 3 個電子郵件地址,以定期接收開具的財務發票。
凡是擔任管理員或財務人員角色的人員,均可設定匯款偏好設定。