JAJSVF7A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
セクション 9.2.1 システムに選択されたコンポーネントは同一です。回路に追加されるのは、BQ51013C を制御に使用しながらブロッキング FET を追加することだけです。AD ピンは、スレッショルド検出器として DC 入力に接続されます。AD_EN ピンはブロッキング FET を有効または無効にするために使用されます。ブロッキング FET は、入力から供給される適切な電流レベルと DC 電圧レベルを処理できるように選択する必要があります。この例では、DC 入力は 5V、最大電流は 1A になることが予想されます (ワイヤレス電源と同じ構成)。CSD75207W15 は、1.5mm2 WCSP の P チャネル、-20V、3.9A FET ペアであるため、最適です。
次のスコープ プロットは、さまざまな条件下での動作を示しています。
図 9-5 は、AD ピンに電力が追加されたときの、無線電源から有線電源への移行を示しています。VRECT が低下し、どちらの電源も電力を供給していない時間が短くなります (IOUT がゼロに低下します)。Q1 が有効になると (AD_EN を介して)、出力電流が再びオンになります。約 500ms 後の RECT 電圧に注意してください。これは、電力が必要かどうかを確認するために Ping を送信する TX です。BQ51013C が TX に電源が必要ないことを通知した後 (OUT ピンを有効にせずに)、RECT は Low に戻ります。このタイミングは TX (ここでは BQ500212A を使用) に基づいています。
図 9-6 は、AD 電圧が除去されたときの無線電源への移行を示しています。有線電源が取り外された後、(BQ500212A) からの次の Ping によって BQ51013C が通電されることに注意してください。整流器の電圧が安定すると、出力がオンになります。
図 9-7 は、AD がすでに電源投入された状態でトランスミッタに配置されたシステムを示しています。TX は Ping を送信し、RX はそれに応答して TX に電力が必要ないことを通知します。使用された TX に基づいたタイミングで Ping が継続されます。
図 9-8 は、RX が TX 上にない場合に追加された AD を示しています。これは、TX を必要とせずに正常に起動したことを示します。