JAJSND4B December 2021 – September 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
BQ77207 デバイスは、デバイスに損傷を与えることなく、任意の順序でセル アレイに接続できます。
セルの接続中に、フォルト検出の遅延時間内にセルが接続されていない場合、デバイスはフォルトを検出できます。この場合、COUT および / または DOUT が非アクティブからアクティブに遷移する可能性があります。COUT と DOUT はどちらも VSS または VDD に接続することで、セル接続時に出力状態が変化することを防止できます。