JAJSND4B December 2021 – September 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
BQ77207 デバイスでは、各セルの入力が個別に監視され、128ms ごとに 128μs の間アクティブになる 50μA のプルダウン電流をグランドに印加することで、入力がセルに接続されているかどうかを判定します。Vn < Vn-1 - VOWV であることがデバイスによって検出されると、タイマがアクティブになります。タイマ満了時に、COUT ピンと DOUT ピンは非アクティブ状態からアクティブ状態になります。セルの入力が回復スレッショルド (VOW + VOW_HYS) を上回ると、タイマはリセットされます。COUT と DOUT の両方の出力をアクティブ状態から非アクティブ状態に回復するには、断線フォルトをクリアする (例:デバイスからバッテリへの接続の切断を回復する) 必要があり、他の残りのフォルト (既存の OVP または UVP フォルトなど) もクリアする必要があります。