JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
スリープ状態からは、ローカル (ピン / レジスタ書き込み) に、またはリモート・リンク・パートナーによって出ることができます。
マスタ・モード PHY のスリープの終了 (ローカル起因):
スレーブ・モード PHY のスリープの終了 (ローカル起因):
次のいずれかにより、リンク・パートナーは本デバイスのスリープ・モードを終了させることができます。
これらの手順の詳細を次の表に示します。
方法 | デバイス・モード | 手順 | リンク・パートナーに要求される機能 |
---|---|---|---|
Send-S の使用 | マスタ |
ステップ 1:IEEE によって定義された、リンク・パートナーからの Send-S パターンを開始する (継続時間:1.25ms 以上)。 ステップ 2:リンクアップを開始するため、リンク・パートナーを通常モードに移行させる。 注:VOD が小さいリンク・パートナーは、リモート・ウェークアップを行うケーブル長を 5m 以下に制限できます。 |
リンク・パートナーは、スレーブ・モード入っていても、要求に応じて Send-S パターンを送信するモードを備えている必要があります。 1 つの方法を次に示します。 ステップ 1:リンク・パートナーを 1.25ms 以上の間マスタ・モードに移行させる。 ステップ 2:リンクアップを開始するため、リンク・パートナーを通常モードに移行させる。 |
スレーブ |
ステップ 1:IEEE によって定義された、リンク・パートナーからの Send-S パターンを開始する (継続時間:1.25ms 以上)。 ステップ 2:リンクアップを開始するため、リンク・パートナーを通常モードに移行させる。 注:VOD が小さいリンク・パートナーは、リモート・ウェークアップを行うケーブル長を 5m 以下に制限できます。 注:スレーブ・モードの DP83TG720 をスリープ・モードに維持するため、リンク・パートナーを管理モードに移行させることができます (管理モードでは、デバイスはリンクアップ・シーケンスを開始できません)。 |
マスタ・モード・リンク・パートナーはリンク・アップを開始するために Send-S 信号を送信することになっているため、すべての IEEE 準拠リンク・パートナーは機能するはずです。 | |
Send-T の使用 | マスタ |
ステップ 1:リンク・パートナーでの Send-T パターンを 1.25ms 以上の間有効化する。 ステップ 2:リンクアップを開始するため、リンク・パートナーを通常モードに移行させる。 |
リンク・パートナーは、要求に応じて Send-T パターンを送信するモードを備えている必要があります。 15m のケーブルを介したリモート・ウェークアップの場合、リンク・パートナーの Send-T モード中のピンでの信号振幅は 0.92V より大きくします。VOD が小さいリンク・パートナーの場合、リモート・ウェークアップできるケーブル長が 5m 以下に制限される場合があります。 DP83T720 をリンク・パートナーとして使用する場合、次の手順で必要な処理を実行できます。 ステップ 1:DP83TG720 リンク・パートナーでの Send-T パターンを有効化する (「レジスタ [0x0405] = 0x7400、レジスタ [0x0509] = 0x4007、レジスタ [0x0576] = 0x0500」を書き込む)。 ステップ 2:100ms 後、DP83TG720 リンク・パートナーでの Send-T パターンを無効化する (「レジスタ [0x0405] = x5800、レジスタ [0x0509] = 0x4005、レジスタ [0x0576] = 0x0000」を書き込む)。 |
スレーブ |
ステップ 1:リンク・パートナーでの Send-T パターンを 1.25ms 以上の間有効化する。 ステップ 2:リンクアップを開始するため、リンク・パートナーを通常モードに移行させる。 |
リンク・パートナーは、要求に応じて Send-T パターンを送信するモードを備えている必要があります。 15m のケーブルを介したリモート・ウェークアップの場合、リンク・パートナーの Send-T モード中のピンでの信号振幅は 0.92V より大きくします。VOD が小さいリンク・パートナーの場合、リモート・ウェークアップできるケーブル長が 5m 以下に制限される場合があります。 DP83T720 をリンク・パートナーとして使用する場合、次の手順で必要な処理を実行できます。 ステップ 1:DP83TG720 リンク・パートナーでの Send-T パターンを有効化する (「レジスタ [0x0405] = 0x7400、レジスタ [0x0509] = 0x4007、レジスタ [0x0576] = 0x0500」を書き込む)。 ステップ 2:100ms 後、DP83TG720 リンク・パートナーでの Send-T パターンを無効化する (「レジスタ [0x0405] = x5800、レジスタ [0x0509] = 0x4005、レジスタ [0x0576] = 0x0000」を書き込む)。 |