JAJSVQ9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
The DRV81620-Q1 は 8 チャネルの構成可能な、ハイサイド スイッチです。N チャネル MOSFET を採用して電力段を形成しています。オン抵抗 RDS(ON)は、電源電圧と接合部温度 TJに依存します。
自動構成可能なチャネルが 6 個あり、それぞれをローサイド スイッチまたはハイサイド スイッチとして使用することができます。各チャネルは、ドレインおよびソースの電位に応じて、診断機能および保護機能を自動的に調整します。これらのチャネルを実現するために、チャージ ポンプを出力 MOSFET ゲートに接続します。
ハイサイド構成では、負荷は FET のグランドとソースの間に接続されます (ピン OUTx_S、n = 2...7)。FET のドレイン (OUTx_D、「x」は構成可能なチャネル番号を表す) は、グランドと VM の間の任意の電位に接続することができます。ドレインが VM に接続されている場合、チャネルはハイサイド スイッチのように動作します。
ローサイド構成では、パワー トランジスタのソース端子は GND ピンの電位に接続する必要があります(直接接続するか、逆電流防止用ダイオードを介して接続します)。
これらの各チャネルは個別に構成を選択できるため、一部のチャネルをローサイド構成で接続し、残りの自動構成可能チャネルをハイサイド スイッチとして使用することも可能です。