JAJSKG6B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
このモードでは、H ブリッジ、チャージ・ポンプ、内部論理回路がアクティブになり、本デバイスはいつでも入力を受信できます。低消費電力のスリープ・モードやフォルト・モードに移行すると、デバイスはアクティブ・モードを終了します。自動スリープからウェイクアップするとき、デバイスをイネーブルするためには、INx ピン (DRL パッケージまたは DSG パッケージで MODE = 0 のとき) または EN ピン (DSG パッケージで MODE = 1 のとき) を t WAKE の時間だけ HIGH に保持する必要があります。tWAKE 時間が経過するとデバイスはウェークアップし、INx ピンまたは EN ピンで PWM 信号を受け取ることができるようになります。
VVCC < VVM のとき、DRV8210 は VCC ピンではなく VM ピンからアクティブ電流を受け取ります。この動作条件では、IVCC は通常 500nA 未満です (図 7-5および図 7-7を参照)。