JAJSHQ9B June 2020 – July 2022 DRV8436E
PRODUCTION DATA
スロー・ディケイ中、H ブリッジのローサイド FET はどちらもオンになり、電流を再循環させます。
スロー・ディケイ・モードは、与えられた tOFF に対して、ディケイ・モードの中で最も小さい電流リップルを示します。しかし電流減少ステップでは、スロー・ディケイでは電流が非常にゆっくり減少するため、新しい ITRIP レベルに落ち着くのに長い時間がかかります。オフ時間の終わりの電流が ITRIP レベルを上回っている場合、もう一度オフ時間の間スロー・ディケイが延長され、オフ時間の終わりの電流が ITRIP レベルを下回るまで繰り返されます。
電流が長時間保持されている場合、モータ巻線に逆起電力が生じないため、スロー・ディケイでは電流が適切に制御されないことがあります。この状態では、モータ電流が急速に増加する可能性があり、長いオフ時間を必要とする場合があります。場合によっては、このために電流レギュレーションが失われる可能性があるため、より積極的なディケイ・モードが推奨されます。