JAJSL46A August 2022 – December 2022 DRV8452
PRODUCTION DATA
デバイスが SPI インターフェイスで動作するよう構成されているときは、全二重の 4 線式同期通信を備えており、デバイスの構成や動作パラメータの設定、デバイスからの診断情報の読み出しに使用されます。このセクションでは、SPI プロトコル、コマンド構造、制御およびステータス・レジスタについて説明します。SPI はターゲット・モードで動作し、次の構成でコントローラに接続できます。