JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
低速減衰では、H ブリッジのローサイド FET はどちらもオンになり、電流を再循環させます。低速減衰モードを選択する際に考慮すべき点を次に示します。
低速減衰は、与えられた tOFF に対する減衰モードの中で、最も小さい電流リップルを示します。
しかし電流減少ステップでは、低速減衰では電流が非常にゆっくり減少するため、新しい ITRIP レベルに落ち着くのに長い時間がかかります。
オフ時間終了時の電流が ITRIP レベルを上回っている場合、もう一度オフ時間の間低速減衰が延長され、オフ時間終了時の電流が ITRIP レベルを下回るまで繰り返されます。
電流が長時間にわたって同じレベルに保持されている (STEP 入力なし) 場合や、目標レギュレーション電流レベルが低い場合、または、ステッピング速度が非常に低い場合、モーター巻線の逆起電力が非常に小さく、オフ時間中に電流を放電する可能性があるため、低速減衰では適切に電流を制御できない場合があります。この状態では、モーター電流が急速に増加する可能性があり、長いオフ時間を必要とする場合があります。場合によっては、このために電流レギュレーションが失われる可能性があるので、より積極的な減衰モードが推奨されます。