JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
混合減衰では、tOFF 時間の一定の初期期間 (30% または 60%) は高速減衰で開始し、その後 tOFF の残り時間は低速減衰に切り替わります。混合減衰モードを選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
このモードでは、低速減衰よりもリップルが大きくなります。
電流減少ステップでは、混合減衰は低速減衰よりも速く、新しい ITRIP レベルに落ち着きます。
電流が長時間 (STEP 入力なし) または非常に低いステッピング速度で同じレベルに保持されている場合、混合減衰を使用すると、モーター巻線に逆起電力が存在しないときに電流をレギュレーション状態に維持できます。
30% または 60% の固定混合減衰方式を採用すると、電流レギュレーションでパターンが繰り返し発生し、可聴周波数範囲に低下して、モーターのノイズが増加する可能性があります。