JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
VCC ピンが外部電圧に接続されている場合、静止時電流は標準で 5mA です。電源電圧によって消費される静止時電流による消費電力は、以下のように計算されます。
値を代入すると、静止時の電力損失は以下のように計算されます。
静止時の電力損失は、動作電源電流の標準値 (IVM) を使用して計算します。この動作電源電流は電源電圧、温度、デバイス間のばらつきによって決まります。