JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
DRV8952 は、同時に 4 つのソレノイド負荷を駆動できます。グランドに接続された負荷の場合、IPROPI ピンは負荷電流情報を出力し (DDW パッケージの場合)、負荷電流は VREF ピンの電圧によって決定される ITRIP レベルにレギュレートできます。
DRV8952 は、4 つのハーフブリッジそれぞれについて、独立の IN および EN ピンをサポートしています。また、4 つのハーフブリッジにはすべて、別の PGND ピンがあります。