JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
出力電圧を適切にレギュレーションし、ノイズを最小限にするには、レイアウトに関するいくつかのガイドラインに従う必要があります。負荷電流を送る配線は、寄生配線インダクタンスの量を減らすために広くする必要があり、VOUT から ADJ への帰還ループはできる限り短くする必要があります。PSRR を改善するには、ADJ ピンにバイパス・コンデンサを接続し、IC のできるだけ近くに配置する必要があります。VIN がグランドに短絡した場合、サージ電流を出力コンデンサから分流して IC を保護するために、外部ダイオードを VOUT から VIN に接続する必要があります。ダイオードの有効性を高めるには、対応する IC ピンの近くにダイオードを配置する必要があります。