JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
あらゆるスイッチング・レギュレータで、レイアウトは非常に重要です。電流が急速にスイッチングすると、配線インダクタンスとの関係で電圧過渡が発生し、問題が発生する可能性があります。インダクタンスとグランド・ループを最小限に抑えるため、重いラインで示されるワイヤはプリント基板上で広い幅の配線とし、できる限り短くする必要があります。最良の結果を得るには、グランド・プレーン構造または単一点グランドを使用して、外部部品を可能な限りスイッチャ IC の近くに配置する必要があります。
オープン・コアのインダクタを使用する場合は、このタイプのインダクタの場所と位置決めを選択するとき、特に注意してください。インダクタの磁束が敏感な帰還と交差すると、IC のグランドパスと COUT の配線で問題が発生する可能性があります。
可変バージョンを使用する場合は、帰還抵抗の場所と関連する配線の選択に特に注意してください。両方の抵抗を物理的に IC の近くに配置し、インダクタ、特にオープンコア・タイプのインダクタから配線を離すようにします (詳細については、セクション 9.1.7 を参照)。