JAJS615K March 2000 – February 2017 LM2678
PRODUCTION DATA.
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
LM2678は14ピンのVSON表面実装パッケージで提供されるため、DDPAKと比べて、同等の消費電力において占有面積を大幅に削減できます。実装およびハンダ付けの仕様の詳細については、『AN-1187 リードレス・リードフレーム・パッケージ(LLP)』を参照してください。