JAJS611O March 2000 – June 2016 LM2679
PRODUCTION DATA.
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。これらの情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
LM2679は14リードのVSON表面実装パッケージで提供されるため、DDPAKと比べて、同等の消費電力において占有面積を大幅に削減できます。
プリント基板のグランド・プレーンまたはアイランドには、ダイ取り付けパッド(DAP)を接続でき、接続する必要があります。CADおよび組み立てガイドラインについては、『AN-1187 リードレス・リードフレーム・パッケージ(LLP)』を参照してください。