JAJSII0E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
LV ファミリには、すべてのピンに内部 ESD 保護回路が組み込まれています。入力とオープン・ドレイン出力では、各ピンから GND への独自の「スナップバック」型 ESD クランプを使用して、ピンが電源電圧 (V+) を超えられるようにしています。ツェナー・ダイオードで示されていますが、ツェナーのような定義済みの電圧へのクランプとは対照的に、スレッショルドを上回るとスナップバックは一瞬「短絡」し、低インピーダンス (SCR など) になります。入力から V+ への ESD クランプはありません。
オープン・ドレイン出力保護は、出力と GND との間に ESD クランプがあるため、出力を V+ よりも最大 5.5V 上にプルアップできます。出力から V+ への ESD クランプはありません。
電源やバッファ付きリファレンス・ラインなど、低インピーダンスのソースに入力を接続する場合は、クランプの導通が発生したときに過渡電流を制限するため、入力と直列に電流制限抵抗を追加することを推奨します。電流は 10mA 以下に制限する必要があります。この直列抵抗は、任意の抵抗入力分圧器またはネットワークの一部として使用できます。
テキサス・インスツルメンツは ESD クランプの性能を規定していないため、通常動作時に入力または出力が最大定格を超える可能性がある場合は、外部クランプ・ダイオードを追加する必要があります。