JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
この機能は、VRDx_HOT ランプアップ / ランプダウン機能に非常に類似しています。PWM デューティ サイクルは、PROCHOT 測定値がユーザーによってプログラムされたスレッショルドを超えるたびに、同じようにランプアップします。新たに PROCHOT 測定が行われ、ユーザー制限を超えなくなると、PWM はランプダウンを開始します。
VRDx_HOT ランプ機能と同様に、PROCHOT ランプ機能も個別のバインディングを使用して、各 PROCHOT 入力 (P1_PROCHOT または P2_PROCHOT) によって影響を受ける PWM 出力を決定します。
PWM が P1_PROCHOT と P2_PROCHOT の両方にバインディングされてる場合、2 つの PROCHOT ランプ機能が同時にアクティブになります。この場合、使用されるデューティ サイクルは、2 つのランプ機能のうちの最大値です。