JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
場合によっては、LM94 は Px_PROCHOT 出力を Low に駆動する必要があります。このようなことが起こるにはいくつかの条件があります。
LM94 は、2 つの PROCHOT 入力を論理的に短絡させることが可能です。これを行うと、LM94 は Px_PROCHOT 入力をそれぞれ監視します。外部デバイスが PROCHOT 信号のいずれかをアサートすると、LM94 は最初の PROCHOT 信号がデアサートされるまで、もう一方の PROCHOT 信号をアサートして応答します。この機能は、PROCHOT 信号がすでに別の方法で短絡されている場合は、有効にしないでください。
VRDx_HOT 入力のいずれかがアサートされるたびに、対応する Px_PROCHOT ピンが LM94 によってアサートされます。応答時間は 10µs 未満です。VRDx_HOT 入力がデアサートされると、Px_PROCHOT ピンは LM94 によってアサートされなくなります。LM94 が PROCHOT 信号を一緒に短絡するように構成されている場合、VRDx_HOT 入力のいずれかがアサートされると、常にそれらを一緒にアサートします。この応答はスリープ状態 3 および 4/5 では無効にされ、PROCHOT 制御レジスタを使用して無効にできます。
ソフトウェアは、P1_PROCHOT または P2_PROCHOT で PWM 信号を駆動するように、LM94 を手動でプログラムできます。これは、PROCHOT オーバーライド レジスタによって行います。詳細については、このレジスタの説明を参照してください。この場合も、LM94 が PROCHOT 信号を一緒に短絡するように構成されている場合、この機能が有効になっているときは常に、それらの信号を一緒にアサートします。