このモードで HW_LOCK_ILIMIT イベントが発生すると、MOSFET のステータスは HW_LOCK_ILIMIT_MODE によって設定され、nFAULT は Low に駆動されます。HW_LOCK_ILIMIT 中の MOSFET のステータスは次のように設定されます。
- HW_ LOCK_ILIMIT_MODE = 0000b または 0001b:すべての MOSFET はターンオフしています。
- HW_LOCK_ILIMIT_MODE = 0010b または 0011b:すべてのローサイド MOSFET はターンオンしています。
フォルト ステータス レジスタの CONTROLLER_FAULT および HW_LOCK_ILIMIT ビットが 1b に設定されています。HW_LOCK_ILIMIT 条件が解消され、CLR_FLT ビットによってクリア フォルト コマンドが発行されると、通常動作が再開されます (ゲート ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。