このモードで LOCK_ILIMIT イベントが発生すると、外部 MOSFET のステータスは LOCK_ILIMIT_MODE によって設定され、nFAULT は Low に駆動されます。LOCK_ILIMIT 中に MCF8329A によって駆動される外部 MOSFET のステータスを以下に示します。
- LOCK_ILIMIT_MODE = 0100b または 0101b:すべての MOSFET はターンオフしています (ゲート ドライバの出力が Low をプルしました)。
- LOCK_ILIMIT_MODE = 0110b または 0111b:すべてのローサイド MOSFET (ゲート ドライバ出力) はターンオンしています。
フォルト ステータス レジスタの CONTROLLER_FAULT および LOCK_ILIMIT ビットが 1b に設定されています。t
LCK_RETRY 時間 (LCK_RETRY によって設定) が経過した後、通常動作が自動的に再開されます (ゲート ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。t
LCK_RETRY 期間が経過すると、CONTROLLER_FAULT および LOCK_ILIMIT ビットは 0b にリセットされます。