JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
CRC 計算には 8 ビット CCIT 多項式 (x8 + x2+ x + 1) と CRC 初期値 (0xFF) が使用されます。
書き込み動作時の CRC 計算:外部 MCU が MCF8329A に書き込む際に CRC が有効化されている場合、外部 MCU は 8 ビット CRC バイトを計算し、その CRC バイトをデータの末尾に追加する必要があります。MCF8329A は、同じ多項式を使用して CRC を内部的に計算し、一致しない場合、その書き込み要求は破棄されます。書き込み動作のための外部 MCU による CRC 計算の入力データを以下に示します。
読み出し動作時の CRC 計算:外部 MCU が MCF8329A を読み出す際に CRC が有効化されている場合、MCF8329A はデータの末尾に CRC バイトを送信します。読み出し動作時の CRC 計算には、START バイト、外部 MCU から送信される制御ワード、MCF8329A から送信されるデータ バイトが必要です。MCF8329A が送信したデータを検証するための、外部 MCU による CRC 計算の入力データを以下に示します。