JAJSO67 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
このモードで CBC_ILIMIT イベントが発生すると、MCT8329A はモータの駆動を停止し、DC 入力電源への誘導エネルギーの逆流を防止するために還流モードを使います。ステータス・レジスタの CBC_ILIMIT ステータス・ビットが 1b に設定されます。電流が CBC_ILIMIT 電流スレッショルドを下回り、CBC_ILIMIT ステータス・ビットが 0b に設定されると、通常動作に復帰します。CONTROLLER_FAULT ビットと nFAULT ピンの状態は、CBC_ILIMIT_MODE によって決定されます。CBC_ILIMIT_MODE が 0010b の場合、電流が CBC_ILIMIT 電流スレッショルドを下回るまで、CONTROLLER_FAULT ビットは 1b に設定されており、nFAULT ピンは Low に駆動されます。CBC_ILIMIT_MODE が 0011b の場合、CONTROLLER_FAULT ビットは 1b に設定されず、nFAULT は Low に駆動されません。