JAJSN21 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
同相電圧がグランド付近にあるため、ローサイド電流センシングが推奨されます。そのため、電流センシング・ソリューションは、バス電圧 VBUS から独立しています。双方向電流をセンシングする場合は、基準ピン付きの差動アンプを使用します。この手順では、負の入力電圧に応答できるように出力段をバイアスすることで、正と負の電流が区別できるようになります。差動アンプに電源 (V+) と基準電圧 (VREF または VBIAS) を供給するには、さまざまな方法があります。低ドリフト・ソリューションでは、電源と基準電圧の両方を供給するモノリシック基準を使用します。図 10-2 に、低ドリフト、ローサイド、双方向の電流センシング・ソリューションの一般的な回路トポロジを示します。このトポロジは、ADC とのインターフェイスに特に有益です。図 10-1 を参照してください。VREF と VBIAS は温度範囲全体にわたってトラッキングするだけでなく、他のトポロジよりもはるかに良く一致したものになります。