JAJSCC1 June 2016 SM320C6748-HIREL
PRODUCTION DATA.
製品開発サイクルの段階を示すために、TIではDSPデバイスとサポート・ツール全ての型番に接頭辞を割り当てます。DSP商用ファミリの各製品は以下の3つの内の1つの接頭辞を持ちます: TMX、TMP、TMS (たとえば、TMS320C6745)。 テキサス・インスツルメンツは、サポート・ツールの3つの可能な接頭辞のうち、TMDXおよびTMDSの2つを推奨しています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング・プロトタイプ(TMX/TMDX)から、認定済み製品デバイス/ツール(TMS/TMDS)があります。
デバイスの開発進展フロー:
サポート・ツールの開発進展フロー:
TMXおよびTMPデバイスとTMDX開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。
「開発的製品は、社内評価を目的としています。」
TMSデバイスとTMDS開発サポート・ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されてきました。TIの標準保証が適用されます。
予測では、プロトタイプ・デバイス(TMXまたはTMP)は、標準の製品デバイスよりも故障率が高くなります。これらのデバイスの予想される最終故障率はまだ不明確なため、いかなる生産システムにも使用しないことを、テキサス・インスツルメンツは推奨します。認定された製品デバイスのみを使用する必要があります。
TIデバイスの項目表記には、デバイス・ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、以下を示します: パッケージ・タイプ(例: GWT)、温度範囲(例: 「空白」は商用温度範囲)、メガヘルツ単位のデバイス速度範囲(例: 「空白」はデフォルト)。
デバイス名の各部の読み方をFigure 6-1に示します。
TIでは、デバイス・プラットフォーム用に幅広い開発ツールを提供しています。ツールの用途には、プロセッサの性能評価、コード生成、アルゴリズム実装、ソフトウェアおよびハードウェア・モジュールの完全統合およびデバッグがあります。ツールのサポート・ドキュメントについては、Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)で電子ファイルがダウンロードできます。
以下の製品は、デバイス・アプリケーションの開発をサポートしています。
ソフトウェア開発ツール:
Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE): エディタを含みます。
C/C++/アセンブリ言語のコード生成、デバッグおよび追加の開発ツール
スケーラブルかつリアルタイムの基盤ソフトウェア(DSP/BIOS™)。あらゆるアプリケーションをサポートするのに必要な対象のランタイム・ソフトウェアの基本版を提供します。
ハードウェア開発ツール:
Extended Development System (XDS™) エミュレータ
デバイス用開発サポート・ツールの全リストは、テキサス・インスツルメンツWebサイトhttp://www.ti.com(URL)に掲載されています。価格と在庫状況については、お近くのフィールド・セールス・オフィスまたは認可代理店にお問い合わせください。
以下のドキュメントは、インターネット(www.ti.com)から入手可能です。ヒント: 検索ボックスに文献番号を入力してください。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
以下のリンクから、TIのコミュニティ・リソースにアクセスできます。リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらはTIの仕様を構成するものではなく、必ずしもTIの見解を反映したものではありません。TIの使用条件を参照してください。
BIOS, E2E are trademarks of Texas Instruments.
Windows is a registered trademark of Microsoft.
I2Cバス is a trademark of Phillips.
All other trademarks are the property of their respective owners.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。