設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。
- 入力電圧範囲
- SN74AXC4T774 デバイスを駆動している電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High では、この値は入力ポートの High レベル入力電圧 (VIH) 超である必要があります。有効なロジック Low では、この値は入力ポートの Low レベル入力電圧 (VIL) 未満である必要があります。
- 出力電圧範囲
- SN74AXC4T774 が駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。