JAJSPE0R september 1997 – august 2023 SN74LV244A
PRODMIX
SN74LV244A デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・ライン・ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力からのデータを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。