JAJSPS6 february 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
TDC1000-Q1 は、トランスミッタの駆動、受信した信号の増幅とフィルタリング、および START と STOP のパルスを生成するためのエコーのコンディショニングに使用されます。TDC7200 の ps レベルの精度を持つタイマは、TDC1000-Q1 によって生成される START パルスの立ち上がりエッジと、STOP パルスの立ち上がりエッジとの間の時間間隔を測定するために使用されます。
マイコンはまず、測定用に TDC7200 と TDC1000-Q1 を構成します。マイコンが SPI インターフェイス経由で TDC7200 に START コマンドを発行すると、TDC7200 は TDC1000-Q1 の TRIGGER ピンにトリガ・パルスを送信します。TDC1000-Q1 が送信トランスデューサを駆動すると、START ピンに同期 START パルスが生成され、TDC7200 にカウンタを開始するよう指示します。受信トランスデューサで有効なエコー・パルスが受信されると、TDC1000-Q1 は STOP ピンに STOP パルスを生成し、TDC7200 にカウンタを停止するよう指示します。この手順は、上流と下流のサイクルについて繰り返されます。
温度測定を実行し、その結果を使用して、温度による音速の変化を補正できます。