JAJSK94 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
適切なシャットダウン モード動作を行うには、アンプのイネーブル (AMP_EN) ピンを目的の電圧にアサートする必要があります。AMP_EN ピンには内部プルアップ抵抗が接続されているため、このピンがフローティングになっていると、デバイスはデフォルトでオン状態になります。電源が供給されているときにデバイスの電源を常にオンにする必要があるアプリケーションでは、AMP_EN ピンを正の電源電圧 (VS+) に接続してください。
ディスエーブル動作は正電源を基準としています。オフ状態では、ディスエーブル制御ピンは正電源より 2V 低い必要があります。