ダイナミック・インピーダンスは、
で定義されます。2 つの外付け抵抗を使用する場合 (図 7-13 を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスは
で求められ、
とほぼ等しくなります。
デバイスの VKA は、ダイナミック・インピーダンスの影響を受けることがあります。VKA について、デバイスのテスト電流 Itest は、「電気的特性」で規定されています。Itest からの偏差により、出力 VKA に偏差が起きる可能性があります。図 8-4 に、ダイナミック・インピーダンスが VKA に与える影響を示します。