JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
TMP1826 は、VDD 電源モードとバス・パワー・モードの両方で、1.7V~5.5V の範囲の電源で動作します。VDD 電源モードで動作する場合、高精度と安定性を実現するために、電源バイパス・コンデンサが必要です。この電源バイパス・コンデンサは、デバイスの電源ピンとグランドのピンのできるだけ近くに配置します。この電源バイパス・コンデンサの標準値は 0.1μF です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を使ったアプリケーションでは、より大きなバイパス・コンデンサを追加して電源ノイズを除去することが必要な場合があります。
バス・パワー・モードでは、VDD ピンをグランドに接続する必要があります。デバイスの内部コンデンサは、バス通信中に電力を供給するのに十分です。内部コンデンサは、回復期間中に外部プルアップ抵抗を介して再充電されます。バスが長い場合や、温度が高い場合、ホストはバス回復のために追加の時間を確保するか、デバイスで使用される内部コンデンサの充電量が少ないオーバードライブ速度を使用する必要があります。
IO ピンを使用して外部回路を制御する場合は、これらのピンへの電流により部品の温度が上がり、温度測定値がオフセットされないように注意してください。