JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
この機能は、ホストが温度センサの機能レジスタに書き込むために発行します。ホストは機能バイトの後に、デバイス構成レジスタ、ショート アドレス レジスタ、温度アラート低レジスタ、温度アラート高レジスタ、温度オフセット レジスタを送信します。9 バイトを送信した後、デバイスはこの 9 バイトから計算された CRC をホストに送信し、データの整合性を検証する必要があります。
また、ホストは転送中はいつでもバス リセットを発行できますが、不完全な転送によりレジスタが破損しないようにするため、バス リセットの発行はバイト境界でのみ行うことができます。
FLEX_ADDR_MODE ビットが 0 以外の値に更新された場合、ホストは通信を遅らせ、tRESDET または tDELAY (要求されたフレックス モードによる) が経過するまでバスをアイドル状態に保持して、デバイスがショート アドレスをデコードして更新できるようにする必要があります。FLEX_ADDR_MODE ビットの値が 0 以外の場合、デコードされたショート アドレスが上書きされるのを避けるため、それ以降の WRITE SCRATCHPAD-1 ではレジスタ スクラッチパッドでショート アドレス レジスタのバイトが更新されないようにする必要があります。