JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
ホストがこのコマンドを発行すると、速度の異なるバス上のオーバードライブ速度をサポートするすべてのデバイスを選択できます。これは、ホストが Scratchpad-1 に書き込む場合や、バス上のオーバードライブ速度をサポートするすべてのデバイスの温度変換をトリガする場合に便利です。バス上のデバイスが 1 つの場合は、ホストはこのコマンドを使用してバス全体のデータ・スループットを向上させることもできます。このコマンドを発行すると、オーバードライブ・モードをサポートするデバイスのみで、内部 OD フラグが 1 に設定されます。
バス上にオーバードライブ・モードをサポートするデバイスが複数ある場合は、ホストはこのコマンドを発行しないようにする必要があります。ホストがこのコマンドを使用してデバイスを読み取ろうとすると、バス上で競合が発生する可能性があります。
ホストが標準モード・バス・リセットを発行すると、OD フラグが 1 に設定されているすべてのデバイスでこのフラグがクリアされ、標準モード速度に戻ります。