JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
この関数は、ホストが Scratchpad-2 レジスタを EEPROM 構成メモリにコピーするために発行します。消去とプログラムの実行中は EEPROM の電流が大きくなるので、1 つまたは複数のデバイスにより十分な電流が引き込まれるようにアプリケーションで外部プルアップ抵抗のサイズを調整するか、バス・プルアップ抵抗と並列に接続された外部 FET / トランジスタ・スイッチを使用して低インピーダンス電流パスを実装する必要があります。
ホスト・アプリケーションは、COPY SCRATCHPAD-2 を送信する前に、ユーザー EEPROM の目的のアドレスに対して、WRITE SCRATCHPAD-2 または READ SCRATCHPAD-2 を発行する必要があります。デバイスは、WRITE SCRATCHPAD-2 の発行時に送信されたアドレスを保存および使用して、コピー操作を実行するユーザー EEPROM 内の場所を識別します。コミット動作を実行するときは、メモリ内容を Scratchpad-2 からユーザー EEPROM のすでに指定されたアドレスにコピーする操作を開始するのに、ホストは A5h の 1 バイトだけ送信する必要があります。ホストは、バスで新しいアクセスを開始する前に、EEPROM プログラミング時間だけバスをアイドル状態に保持する必要があります。