JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
すでに説明したように、内蔵のアラート機能を使用して、温度が特定のスレッショルドを超えたかどうかをホストで確認できます。アラート・ステータス・ビットは、バス・パワー・モードと VDD 電源モードの両方で使用できます。アラート・ピンは、VDD 電源モードでのみ使用できます。
デバイスが VDD 電源モードで、IO2/ALERT が IO2/ALERT ピンとして機能するよう構成されている場合、スレッショルドを超えた場合にこのピンがアクティブ Low に駆動されます。このピンはオープン・ドレインであるため、プルアップ抵抗が必要です。IO2/ALERT ピンのデアサートは、Device Configuration-1 レジスタの ALERT_MODE 設定に基づきます。