JAJSP66A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
TMP1827 には、アプリケーションが温度変換と EEPROM プログラミングのためにデバイスの機能にアクセスする方法が複数あります。複数のデバイスにアクセスする場合は、MATCHADDR コマンドと 64 ビットのデバイス・アドレスを使用する必要があります。固有のショート・アドレスがプログラムされている場合、ホストは FLEXADDR コマンドと 8 ビットのショート・アドレスを使用できます。
以下のセクションでは、デバイスの機能に適切にアクセスするために従う必要のあるシーケンスについて説明します。