JAJSKR3A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
TMP9A00-EPAIDCK パッケージの基板は、導電性エポキシを介してリード・フレームのピン 2 に直接接続されています。そのため、TMP9A00-EP ダイへの導電性熱接続にはピン 2 が最適です。このピンの最適な電気接続はグランド (GND) です。
ピン 2 (DCK パッケージ) をグランド以外の電位に接続しないでください。
ピン 2 をグランドに接続できない場合は、このピンを電気的に絶縁できます (つまり、フローティングのままにします)。このピンを電気的に絶縁するときは注意してください。このピンを経由して結合するノイズ、電磁干渉、または無線周波数干渉 (EMI または RFI) スパイクが発生すると、誤った温度結果が発生する可能性があります。