JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
「GPIO 多重化ピン」表に、GPIO 多重化ピンの一覧を示します。各 GPIO ピンのデフォルト・モードは GPIO 機能ですが、GPIO35 と GPIO37 はそれぞれデフォルトで TDI と TDO に設定されています。GPyGMUXn.GPIOz および GPyMUXn.GPIOz のレジスタ・ビットを設定することで、他の機能を選択できます。多重化選択の切り替わりによる GPIO の過渡パルスを回避するために、GPyMUXn よりも先に GPyGMUXn レジスタを構成する必要があります。表示されていない列および空白のセルは、予約済みの GPIO 多重化設定です。
GPIO20、GPIO21、および GPIO41~GPIO55 は、いずれのパッケージでも利用できません。ブート ROM により、これらのピンのプルアップがイネーブルになります。詳細については、Topic Link Label6.5 を参照してください。
0、4、8、12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIO0 | EPWM1_A | I2CA_SDA | ||||||||||
GPIO1 | EPWM1_B | I2CA_SCL | ||||||||||
GPIO2 | EPWM2_A | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | SCIA_TX | FSIRXA_D1 | |||||||
GPIO3 | EPWM2_B | OUTPUTXBAR2 | OUTPUTXBAR2 | PMBUSA_SCL | SPIA_CLK | SCIA_RX | FSIRXA_D0 | |||||
GPIO4 | EPWM3_A | OUTPUTXBAR3 | CANA_TX | FSIRXA_CLK | ||||||||
GPIO5 | EPWM3_B | OUTPUTXBAR3 | CANA_RX | SPIA_STE | FSITXA_D1 | |||||||
GPIO6 | EPWM4_A | OUTPUTXBAR4 | SYNCOUT | EQEP1_A | CANB_TX | SPIB_SOMI | FSITXA_D0 | |||||
GPIO7 | EPWM4_B | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_B | CANB_RX | SPIB_SIMO | FSITXA_CLK | ||||||
GPIO8 | EPWM5_A | CANB_TX | ADCSOCAO | EQEP1_STROBE | SCIA_TX | SPIA_SIMO | I2CA_SCL | FSITXA_D1 | ||||
GPIO9 | EPWM5_B | SCIB_TX | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_INDEX | SCIA_RX | SPIA_CLK | FSITXA_D0 | |||||
GPIO10 | EPWM6_A | CANB_RX | ADCSOCBO | EQEP1_A | SCIB_TX | SPIA_SOMI | I2CA_SDA | FSITXA_CLK | ||||
GPIO11 | EPWM6_B | SCIB_RX | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_B | SCIB_RX | SPIA_STE | FSIRXA_D1 | |||||
GPIO12 | EPWM7_A | CANB_TX | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | PMBUSA_CTL | FSIRXA_D0 | ||||||
GPIO13 | EPWM7_B | CANB_RX | EQEP1_INDEX | SCIB_RX | PMBUSA_ALERT | FSIRXA_CLK | ||||||
GPIO14 | EPWM8_A | SCIB_TX | OUTPUTXBAR3 | PMBUSA_SDA | SPIB_CLK | EQEP2_A | ||||||
GPIO15 | EPWM8_B | SCIB_RX | OUTPUTXBAR4 | PMBUSA_SCL | SPIB_STE | EQEP2_B | ||||||
GPIO16 | SPIA_SIMO | CANB_TX | OUTPUTXBAR7 | EPWM5_A | SCIA_TX | SD1_D1 | EQEP1_STROBE | PMBUSA_SCL | XCLKOUT | |||
GPIO17 | SPIA_SOMI | CANB_RX | OUTPUTXBAR8 | EPWM5_B | SCIA_RX | SD1_C1 | EQEP1_INDEX | PMBUSA_SDA | ||||
GPIO18_X2 | SPIA_CLK | SCIB_TX | CANA_RX | EPWM6_A | I2CA_SCL | SD1_D2 | EQEP2_A | PMBUSA_CTL | XCLKOUT | |||
GPIO20 | ||||||||||||
GPIO21 | ||||||||||||
GPIO22_VFBSW | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | SPIB_CLK | SD1_D4 | LINA_TX | |||||||
GPIO23_VSW | ||||||||||||
GPIO24 | OUTPUTXBAR1 | EQEP2_A | EPWM8_A | SPIB_SIMO | SD1_D1 | PMBUSA_SCL | SCIA_TX | ERRORSTS | ||||
GPIO25 | OUTPUTXBAR2 | EQEP2_B | SPIB_SOMI | SD1_C1 | FSITXA_D1 | PMBUSA_SDA | SCIA_RX | |||||
GPIO26 | OUTPUTXBAR3 | EQEP2_INDEX | OUTPUTXBAR3 | SPIB_CLK | SD1_D2 | FSITXA_D0 | PMBUSA_CTL | I2CA_SDA | ||||
GPIO27 | OUTPUTXBAR4 | EQEP2_STROBE | OUTPUTXBAR4 | SPIB_STE | SD1_C2 | FSITXA_CLK | PMBUSA_ALERT | I2CA_SCL | ||||
GPIO28 | SCIA_RX | EPWM7_A | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_A | SD1_D3 | EQEP2_STROBE | LINA_TX | SPIB_CLK | ERRORSTS | |||
GPIO29 | SCIA_TX | EPWM7_B | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_B | SD1_C3 | EQEP2_INDEX | LINA_RX | SPIB_STE | ERRORSTS | |||
GPIO30 | CANA_RX | SPIB_SIMO | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_STROBE | SD1_D4 | |||||||
GPIO31 | CANA_TX | SPIB_SOMI | OUTPUTXBAR8 | EQEP1_INDEX | SD1_C4 | FSIRXA_D1 | ||||||
GPIO32 | I2CA_SDA | SPIB_CLK | EPWM8_B | LINA_TX | SD1_D3 | FSIRXA_D0 | CANA_TX | |||||
GPIO33 | I2CA_SCL | SPIB_STE | OUTPUTXBAR4 | LINA_RX | SD1_C3 | FSIRXA_CLK | CANA_RX | |||||
GPIO34 | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | ||||||||||
GPIO35 | SCIA_RX | I2CA_SDA | CANA_RX | PMBUSA_SCL | LINA_RX | EQEP1_A | PMBUSA_CTL | TDI | ||||
GPIO37 | OUTPUTXBAR2 | I2CA_SCL | SCIA_TX | CANA_TX | LINA_TX | EQEP1_B | PMBUSA_ALERT | TDO | ||||
GPIO39 | CANB_RX | FSIRXA_CLK | ||||||||||
GPIO40 | PMBUSA_SDA | FSIRXA_D0 | SCIB_TX | EQEP1_A | ||||||||
GPIO41 | ||||||||||||
GPIO42 | ||||||||||||
GPIO43 | ||||||||||||
GPIO44 | ||||||||||||
GPIO45 | ||||||||||||
GPIO46 | ||||||||||||
GPIO47 | ||||||||||||
GPIO48 | ||||||||||||
GPIO49 | ||||||||||||
GPIO50 | ||||||||||||
GPIO51 | ||||||||||||
GPIO52 | ||||||||||||
GPIO53 | ||||||||||||
GPIO54 | ||||||||||||
GPIO55 | ||||||||||||
GPIO56 | SPIA_CLK | EQEP2_STROBE | SCIB_TX | SD1_D3 | SPIB_SIMO | EQEP1_A | ||||||
GPIO57 | SPIA_STE | EQEP2_INDEX | SCIB_RX | SD1_C3 | SPIB_SOMI | EQEP1_B | ||||||
GPIO58 | OUTPUTXBAR1 | SPIB_CLK | SD1_D4 | LINA_TX | CANB_TX | EQEP1_STROBE | ||||||
GPIO59 | OUTPUTXBAR2 | SPIB_STE | SD1_C4 | LINA_RX | CANB_RX | EQEP1_INDEX |
「GPIOによるデジタル信号」の表には、利用可能なすべての多重化信号と、各パッケージそれぞれの GPIO の一覧が示されています。
信号名 | ピンの種類 | 説明 | 100 PZ | 64 PMQ | 64 PM | 56 RSH |
---|---|---|---|---|---|---|
ADCSOCAO | O | 外部 ADCへの ADC 変換開始 A 出力 (ePWM モジュールから) | GPIO8 | GPIO8 | GPIO8 | GPIO8 |
ADCSOCBO | O | 外部 ADCへの ADC 変換開始 B 出力 (ePWM モジュールから) | GPIO10 | GPIO10 | GPIO10 | |
CANA_RX | I | CAN-A 受信 | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO30 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO5 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO35/TDI |
CANA_TX | O | CAN-A 送信 | GPIO4 GPIO31 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO4 GPIO32 GPIO37/TDO |
CANB_RX | I | CAN-B 受信 | GPIO7 GPIO10 GPIO13 GPIO17 GPIO39 GPIO59 | GPIO7 GPIO10 GPIO17 | GPIO7 GPIO10 GPIO13 GPIO17 | GPIO7 GPIO13 GPIO17 |
CANB_TX | O | CAN-B 送信 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO58 | GPIO6 GPIO8 GPIO16 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 | GPIO6 GPIO8 GPIO12 GPIO16 |
EPWM1_A | O | ePWM-1 出力 A | GPIO0 | GPIO0 | GPIO0 | GPIO0 |
EPWM1_B | O | ePWM-1 出力 B | GPIO1 | GPIO1 | GPIO1 | GPIO1 |
EPWM2_A | O | ePWM-2 出力 A | GPIO2 | GPIO2 | GPIO2 | GPIO2 |
EPWM2_B | O | ePWM-2 出力 B | GPIO3 | GPIO3 | GPIO3 | GPIO3 |
EPWM3_A | O | ePWM-3 出力 A | GPIO4 | GPIO4 | GPIO4 | GPIO4 |
EPWM3_B | O | ePWM-3 出力 B | GPIO5 | GPIO5 | GPIO5 | GPIO5 |
EPWM4_A | O | ePWM-4 出力 A | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
EPWM4_B | O | ePWM-4 出力 B | GPIO7 | GPIO7 | GPIO7 | GPIO7 |
EPWM5_A | O | ePWM-5 出力 A | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 |
EPWM5_B | O | ePWM-5 出力 B | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO17 |
EPWM6_A | O | ePWM-6 出力 A | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO10 GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
EPWM6_B | O | ePWM-6 出力 B | GPIO11 | GPIO11 | GPIO11 | GPIO11 |
EPWM7_A | O | ePWM-7 出力 A | GPIO12 GPIO28 | GPIO28 | GPIO12 GPIO28 | GPIO12 GPIO28 |
EPWM7_B | O | ePWM-7 出力 B | GPIO13 GPIO29 | GPIO29 | GPIO13 GPIO29 | GPIO13 GPIO29 |
EPWM8_A | O | ePWM-8 出力 A | GPIO14 GPIO24 | GPIO24 | GPIO24 | GPIO24 |
EPWM8_B | O | ePWM-8 出力 B | GPIO15 GPIO32 | GPIO32 | GPIO32 | GPIO32 |
EQP1_A | I | eQEP-1 入力 A | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI GPIO40 GPIO56 | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO6 GPIO10 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO6 GPIO28 GPIO35/TDI |
EQP1_B | I | eQEP-1 入力 B | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO GPIO57 | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO7 GPIO11 GPIO29 GPIO37/TDO |
EQEP1_INDEX | I/O | eQEP-1 インデックス | GPIO9 GPIO13 GPIO17 GPIO31 GPIO59 | GPIO9 GPIO17 | GPIO9 GPIO13 GPIO17 | GPIO9 GPIO13 GPIO17 |
EQEP1_STROBE | I/O | eQEP-1 ストローブ | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW GPIO30 GPIO58 | GPIO8 GPIO16 GPIO22_VFBSW | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW | GPIO8 GPIO12 GPIO16 GPIO22_VFBSW |
EQEP2_A | I | eQEP-2 入力 A | GPIO14 GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 | GPIO18_X2 GPIO24 |
EQEP2_B | I | eQEP-2 入力 B | GPIO15 GPIO25 | |||
EQEP2_INDEX | I/O | eQEP-2 インデックス | GPIO26 GPIO29 GPIO57 | GPIO29 | GPIO29 | GPIO29 |
EQEP2_STROBE | I/O | eQEP-2 ストローブ | GPIO27 GPIO28 GPIO56 | GPIO28 | GPIO28 | GPIO28 |
ERRORSTS | O | アクティブ・ローのエラー・ステータス出力。電源投入時または ERRORSTS 信号自体の障害発生時にエラー状態をアサートする場合は、外付けのプルダウン抵抗を使用できます。記載されている条件でエラー状態をアサートしたくない場合は、プルアップ抵抗を使用できます。 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 | GPIO24 GPIO28 GPIO29 |
FSIRXA_CLK | I | FSIRX-A 入力クロック | GPIO4 GPIO13 GPIO33 GPIO39 | GPIO4 GPIO33 | GPIO4 GPIO13 GPIO33 | GPIO4 GPIO13 GPIO33 |
FSIRXA_D0 | I | FSIRX-A 1 次データ入力 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 GPIO40 | GPIO3 GPIO32 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 | GPIO3 GPIO12 GPIO32 |
FSIRXA_D1 | I | FSIRX-A オプションの追加データ入力 | GPIO2 GPIO11 GPIO31 | GPIO2 GPIO11 | GPIO2 GPIO11 | GPIO2 GPIO11 |
FSITXA_CLK | O | FSITX-A 出力クロック | GPIO7 GPIO10 GPIO27 | GPIO7 GPIO10 | GPIO7 GPIO10 | GPIO7 |
FSITXA_D0 | O | FSITX-A 1 次データ出力 | GPIO6 GPIO9 GPIO26 | GPIO6 GPIO9 | GPIO6 GPIO9 | GPIO6 GPIO9 |
FSITXA_D1 | O | FSITX-A オプションの追加データ出力 | GPIO5 GPIO8 GPIO25 | GPIO5 GPIO8 | GPIO5 GPIO8 | GPIO5 GPIO8 |
I2CA_SCL | I/OD | I2C-A オープン・ドレイン双方向クロック | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO27 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO | GPIO1 GPIO8 GPIO18_X2 GPIO33 GPIO37/TDO |
I2CA_SDA | I/OD | I2C-A オープン・ドレイン双方向データ | GPIO0 GPIO10 GPIO26 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO10 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO10 GPIO32 GPIO35/TDI | GPIO0 GPIO32 GPIO35/TDI |
LINA_RX | I | LIN-A 受信 | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI GPIO59 | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI | GPIO29 GPIO33 GPIO35/TDI |
LINA_TX | O | LIN-A 送信 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO GPIO58 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 GPIO37/TDO |
OUTPUTXBAR1 | O | 出力クロスバー出力 1 | GPIO2 GPIO24 GPIO34 GPIO58 | GPIO2 GPIO24 | GPIO2 GPIO24 | GPIO2 GPIO24 |
OUTPUTXBAR2 | O | 出力クロスバー出力 2 | GPIO3 GPIO25 GPIO37/TDO GPIO59 | GPIO3 GPIO37/TDO | GPIO3 GPIO37/TDO | GPIO3 GPIO37/TDO |
OUTPUTXBAR3 | O | 出力クロスバー出力 3 | GPIO4 GPIO5 GPIO14 GPIO26 | GPIO4 GPIO5 | GPIO4 GPIO5 | GPIO4 GPIO5 |
OUTPUTXBAR4 | O | 出力クロスバー出力 4 | GPIO6 GPIO15 GPIO27 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 | GPIO6 GPIO33 |
OUTPUTXBAR5 | O | 出力クロスバー出力 5 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 | GPIO7 GPIO28 |
OUTPUTXBAR6 | O | 出力クロスバー出力 6 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 | GPIO9 GPIO29 |
OUTPUTXBAR7 | O | 出力クロスバー出力 7 | GPIO11 GPIO16 GPIO30 | GPIO11 GPIO16 | GPIO11 GPIO16 | GPIO11 GPIO16 |
OUTPUTXBAR8 | O | 出力クロスバー出力 8 | GPIO17 GPIO31 | GPIO17 | GPIO17 | GPIO17 |
PMBUSA_ALERT | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向アラート信号 | GPIO13 GPIO27 GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO13 GPIO37/TDO | GPIO13 GPIO37/TDO |
PMBUSA_CTL | I | PMBus-A 制御信号 | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO26 GPIO35/TDI | GPIO18_X2 GPIO35/TDI | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO35/TDI | GPIO12 GPIO18_X2 GPIO35/TDI |
PMBUSA_SCL | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向クロック | GPIO3 GPIO15 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO16 GPIO24 GPIO35/TDI |
PMBUSA_SDA | I/OD | PMBus-A オープン・ドレイン双方向データ | GPIO2 GPIO14 GPIO17 GPIO25 GPIO34 GPIO40 | GPIO2 GPIO17 | GPIO2 GPIO17 | GPIO2 GPIO17 |
SCIA_RX | I | SCI-A 受信データ | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO25 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI | GPIO3 GPIO9 GPIO17 GPIO28 GPIO35/TDI |
SCIA_TX | O | SCI-A 送信データ | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO | GPIO2 GPIO8 GPIO16 GPIO24 GPIO29 GPIO37/TDO |
SCIB_RX | I | SCI-B 受信データ | GPIO11 GPIO13 GPIO15 GPIO57 | GPIO11 | GPIO11 GPIO13 | GPIO11 GPIO13 |
SCIB_TX | O | SCI-B 送信データ | GPIO9 GPIO10 GPIO12 GPIO14 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW GPIO40 GPIO56 | GPIO9 GPIO10 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW | GPIO9 GPIO10 GPIO12 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW | GPIO9 GPIO12 GPIO18_X2 GPIO22_VFBSW |
SD1_C1 | I | SDFM-1 チャネル 1 クロック入力 | GPIO17 GPIO25 | GPIO17 | GPIO17 | GPIO17 |
SD1_C2 | I | SDFM-1 チャネル 2 クロック入力 | GPIO27 | |||
SD1_C3 | I | SDFM-1 チャネル 3 クロック入力 | GPIO29 GPIO33 GPIO57 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 |
SD1_C4 | I | SDFM-1 チャネル 4 クロック入力 | GPIO31 GPIO59 | |||
SD1_D1 | I | SDFM-1 チャネル 1 データ入力 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 | GPIO16 GPIO24 |
SD1_D2 | I | SDFM-1 チャネル 2 データ入力 | GPIO18_X2 GPIO26 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
SD1_D3 | I | SDFM-1 チャネル 3 データ入力 | GPIO28 GPIO32 GPIO56 | GPIO28 GPIO32 | GPIO28 GPIO32 | GPIO28 GPIO32 |
SD1_D4 | I | SDFM-1 チャネル 4 データ入力 | GPIO22_VFBSW GPIO30 GPIO58 | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW |
SPIA_CLK | I/O | SPI-A クロック | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 GPIO56 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 | GPIO3 GPIO9 GPIO18_X2 |
SPIA_SIMO | I/O | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO) | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 | GPIO8 GPIO16 |
SPIA_SOMI | I/O | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI) | GPIO10 GPIO17 | GPIO10 GPIO17 | GPIO10 GPIO17 | GPIO17 |
SPIA_STE | I/O | SPI-A スレーブ送信イネーブル (STE) | GPIO5 GPIO11 GPIO57 | GPIO5 GPIO11 | GPIO5 GPIO11 | GPIO5 GPIO11 |
SPIB_CLK | I/O | SPI-B クロック | GPIO14 GPIO22_VFBSW GPIO26 GPIO28 GPIO32 GPIO58 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 | GPIO22_VFBSW GPIO28 GPIO32 |
SPIB_SIMO | I/O | SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 (SIMO) | GPIO7 GPIO24 GPIO30 GPIO56 | GPIO7 GPIO24 | GPIO7 GPIO24 | GPIO7 GPIO24 |
SPIB_SOMI | I/O | SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 (SOMI) | GPIO6 GPIO25 GPIO31 GPIO57 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
SPIB_STE | I/O | SPI-B スレーブ送信イネーブル (STE) | GPIO15 GPIO27 GPIO29 GPIO33 GPIO59 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 | GPIO29 GPIO33 |
SYNCOUT | O | 外部 ePWM 同期パルス | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 |
TDI | I | JTAG テスト・データ入力 (TDI) - TDI は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルトで無効になっています。このピンを JTAG TDI として使用する場合は、入力がフローティング入力にならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、ボードに外部プルアップを追加する必要があります。 | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI | GPIO35/TDI |
TDO | O | JTAG テスト・データ 出力 (TDO) - TDO は、このピンのデフォルトの多重化選択です。内部プルアップは、デフォルトで無効になっています。JTAG アクティビティがない場合、TDO 機能はトライステート状態になり、このピンはフローティング状態のままになります。GPIO 入力がフローティングにならないように、内部プルアップをイネーブルにするか、または外部プルアップをボードに追加する必要があります。 | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO | GPIO37/TDO |
VFBSW | - | 内部 DC-DC レギュレータのフィードバック信号。内部 DC-DC レギュレータを使用する場合は、 L (VSW) が VDD レールに接続されているノード (デバイスにできるだけ近いところ) にこのピンを接続します。 | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW | GPIO22_VFBSW |
VSW | - | 内部 DC-DC レギュレータのスイッチング出力 | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW | GPIO23_VSW |
X2 | I/O | 水晶発振器出力 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 | GPIO18_X2 |
XCLKOUT | O | 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号の中から選択されたものを分周した信号を出力します。 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 | GPIO16 GPIO18_X2 |