JAJS324C February 2008 – October 2023 TPS2550 , TPS2551
PRODUCTION DATA
オン抵抗が小さい N チャネル MOSFET を使っているため、小型の表面実装パッケージでも大電流を通すことができます。許容損失と接合部温度を見積もることは、設計のためのよい練習になります。以下の解析から、パッケージ内の許容損失に基づいて接合部温度を計算するための概算値が得られます。ただし、熱解析はその他のシステム・レベル要因に大きく依存することに注意することが重要です。そのような要因には、空気流量、基板レイアウト、銅箔の厚さと表面積、電力を散逸しているその他のデバイスとの近さが含まれます。優れた熱設計手法には、個々の部品の解析に加えて、すべてのシステム・レベル要因が含まれている必要があります。
最初に、入力電圧と動作温度に対する N チャネル MOSFET の rDS(on) を決定します。初期的な推定値として、注目する動作時周囲温度の最大値を使い、代表的特性のグラフから rDS(on) を読み取ります。この値を使って、許容損失は次の式で計算できます。
PD = rDS(on) × IOUT2
ここで
PD = 総許容損失 (W)
rDS(on) = パワー・スイッチのオン抵抗 (Ω)
IOUT = 過電流スレッショルド (負荷に供給される最大 DC 出力電流) (A)
この手順では、N チャネル MOSFET の総許容損失を計算します。
その結果、接合部温度は次の式で計算できます。
TJ = PD × RΘJA + TA
ここで
TA = 周囲温度 (℃)
RΘJA = 接合部から周囲への熱抵抗 (℃/W)
PD = 総許容損失 (W)
接合部温度の計算値を初期的な推定値と比較します。それらの差が数度以内でない場合、上記の計算による「改良された」rDS(on) を新しい推定値として使って、計算を繰り返します。目的の結果を得るのに、通常 2 回または 3 回の反復で十分です。最終的な接合部温度は熱抵抗 RθJA に大きく依存し、この熱抵抗は個々のパッケージと基板レイアウトに大きく依存します。このドキュメントの冒頭の「許容損失定格表」には、特定のパッケージと基板レイアウトに対する熱抵抗の例が記載されています。