JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
ウォッチドッグ・タイムアウトの設計要件は、TPS35 の固定タイムアウト・バージョンを使用するか、CWD ピンと GND の間にコンデンサを接続することで満たすことができます。代表値は、事前にプログラムされた固定時間オプションで満たすことができるため、固定時間オプションのあるピン配置を選択します。固定タイムアウトのリストについては、「タイミング要件」を参照してください。CWD 機能を使用する場合は、ピン配置 A または B を使用する必要があります。タイムアウト期間のプログラム方法については、tWD タイマ を参照してください。この例の設計要件は tWD = 1.6s です。これは、ピン配置 C または D または J で提供される固定タイムアウト・オプションです。そのため、使用可能なバリアント・オプションは TPS35Cx13KAxDDFR に絞り込むことができます。