JAJSSB2A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
この設計では、内部フィードバック モードを使用し、CFG2 ピンを VCC (600kHz) または GND (800kHz) に接続するか、フローティング (1.2MHz) のままにすることで、スイッチング周波数が設定されます。表 6-4 も参照してください。
外部フィードバック構成を使用する場合、CFG1 ピンを使用して 4 つのスイッチング周波数 (600kHz、800kHz、1MHz、1.2MHz) から選択できます。外部フィードバックモードでの CFG1 ピン構成の使用方法の詳細については、表 6-3 も参照してください。
スイッチング周波数の選択は、高効率と小型設計とのトレードオフになります。スイッチング周波数が低いと、全体の効率は高くなりますが、外付け部品は比較的大きくなります。スイッチング周波数が高いほどスイッチング損失が増加し、効率や放熱性能が悪化します。この設計では、CFG2 ピンを AGND に接続し、スイッチング周波数を 800kHz に設定します
降圧コンバータのスイッチング周波数を選択するときは、最小オン時間と最小オフ時間を考慮する必要があります。式 10 では、最小オン時間によって制限される前の最大 fSW を計算します。D-CAP4 制御によりコンバータの最小オン時間制限に達すると、実効スイッチング周波数が変化して出力電圧がレギュレートされたままになります。この計算では、コンバータの抵抗性電圧降下を無視して、ワースト ケースの推定が行われます。
式 11では、最小オフ時間によって制限される前の最大 fSW を計算します。D-CAP4 制御によるコンバータの最小オフ時間制限に達すると、動作デューティサイクルは増加し、出力電圧は入力電圧に応じて低下し始めます。この式では、次の手順で選択されたインダクタの DC 抵抗 RDCR が必要なため、この予備計算では 1.4mΩ の抵抗を想定しています。最小オフ時間によって制限される最大 fSW 付近で動作する場合は、式 12 を使用する際に温度による抵抗の変動を考慮する必要があります。選択した 800kHz の fSW は、計算された 2 つの最大値を下回っています。